This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这类设想可能真的很有用呢,我曾经就想过怎么没有能够监视输液是否快完了的装置呢?当时就是闪过这个疑问,但是没多想,还没这方面的经验可以评估能否实现,也没想去查查研究是否能够实现怎样实现。自己不有一点点基础把握的想法也要琢磨,那想法多了去了,没那个脑筋和精力想不完呢。
我孤陋寡闻,又在小地方,不知道是否已经有这个东西?哪位见过这类的装置?
我当时闪过的念头是怎样监视快完了,像楼主这样是不是可能夹住了但是还是会导致针管回血现象?即使这样的回血在医学上无所谓(医务人员来了以后再大开夹子放一点),但是这种现象是否会引起病人的心理不适感?
当然了,也许楼主的方法还是更可靠可用的。
这样的装置,我想第一要万分可靠并适应各种形状和液体种类,第二这种普及型的应用要成本价格尽量很低很低,这样才可能有实际需求,尤其对于我国的生活消费水平现状和神奇的气氛(宁愿酒桌上浪费很多)。
和义务系统的报警通知接口相连之类的要求肯定就不用说了吧。
其实不像那么多,以为虽然环境不太好,但是这类东西,要是那么好搞或者真的那么实用,应该还是早就有人搞出来了的。
医用这类东西,有的可不是开玩笑的。
或许没必要那么实际需求?不过我还是有点纳闷,至少可以当作一个预防性的措施之一呀。
有人看到过这样的装置么?