这是一段网上找的例程,ADC程序:
void ADC(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
ADC12CTL0 = ADC12SHT02 + ADC12ON; // Sampling time, ADC12 on
ADC12CTL1 = ADC12SHP; // Use sampling timer
ADC12IE = 0x01; // Enable interrupt
ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
P7DIR = 0XDF; // P7.5口输入
P7SEL = 0X20; // P7.5口第二功能
// P6SEL |= 0x01; // P6.0 ADC option select
// P1DIR |= 0x01; // P1.0 output
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start sampling/conversion
_EINT(); // LPM0, ADC12_ISR will force exit
LPM0;
}
#pragma vector = ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
{
results[0] = ADC12MEM0;
LPM0_EXIT;
}
我现在要实现最最最基本的ADC转换,需要分辨的精度大约是0.02V。想通过管脚P7.5输入一个模拟电压(GND接了地线),然后把转换结果存到一个只有一个成员的数组results[]里。但是这个程序运行起来不管输入的电压是多大,最终的结果都是2000左右,想拜托各位看看是哪里出了问题。
谢谢各位!实在是非常紧急,所有都做好了发现ADC竟然没有好好工作——心塞!
另外,我在网上搜了其他的例程,会发现有一种很奇怪的现象:在某些工程里添加该.c文件,可以运行,虽然是相近的数据输出;但是在某些工程里就是不能运行,也是让人费解,请问这可能是什么原因呢?到底该怎么排查呢?
再次谢谢!