This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们用了芯片M430F1232IPW
产品开发时采购的芯片标示如下:
M430F1232
19TC4
CV7ZD
使用时没出现问题。
在批量生产时买的芯片标示如下:
M430F1232
14TC4
ATTFF
焊接完成后写程序时出现如下问题
芯片不能识别(或不匹配),程序不能下载。
我们找的另一批号也出相同问题。
请问:
我们后边买的芯片是否原装产品?
如果是正品,问题可能出在那里(仿真软件问题还是仿真器的问题)。
芯片表面丝印的格式如下:根据你的描述应该是仿真器的问题。
LINE+---------------+ \TI/ = TI LOGO
9 | M430F1232 | YM = 2 DIGITS YR/MO DATE CODE
. | \TI/YMSG4 | LLLL = ASSEMBLY LOT CODE
. |O LLLL# | S = ASSEMBLY SITE CODE
+---------------+ (PER QSS 005-120)
O = PIN 1 # = DIE REVISION
仿真器换了试过,IAR也换了不同版本。都一样。
我一共找到4个批号的芯片,两个可以用,两个不能用。
不能用的芯片标示的最后一行:
A9NFF;ATTFF。
下载程序提示:
点是:
第一个图片的提示中说的是芯片与程序中所选择的芯片不一致,有可能是仿真器驱动的问题。按照如下的方法试试。
“使用IAR5.1.0使用USB仿真时会出现“Chosen derivative (MSP430F1611)and actual hardware() do not match.",这个主要是由USB驱动引起。解决方法:首先,删除C:\Windows\System32\drivers下面的umpf3410.i51及umpusbvista;其次,首动安装仿真器的驱动(注意安装IARV4的驱动(在IAR安装目录下面))。重启电脑运行正常。”