TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F1232

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1611

我们用了芯片M430F1232IPW

产品开发时采购的芯片标示如下:

M430F1232

19TC4

CV7ZD

使用时没出现问题。

在批量生产时买的芯片标示如下:

M430F1232

14TC4

ATTFF

焊接完成后写程序时出现如下问题

芯片不能识别(或不匹配),程序不能下载。

我们找的另一批号也出相同问题。

请问:

我们后边买的芯片是否原装产品?

如果是正品,问题可能出在那里(仿真软件问题还是仿真器的问题)。

  • 换个仿真器之类的试试。或者将下载时出错弹出的窗口截个图看看

    另外,芯片是从哪边买的?

  • 芯片表面丝印的格式如下:根据你的描述应该是仿真器的问题。

      LINE+---------------+     \TI/ = TI LOGO                                      

         9  | M430F1232     |       YM = 2 DIGITS YR/MO DATE CODE                    

         .  | \TI/YMSG4     |     LLLL = ASSEMBLY LOT CODE                            

         .  |O LLLL#        |        S = ASSEMBLY SITE CODE                          

            +---------------+            (PER QSS 005-120)                            

             O = PIN 1               # = DIE REVISION                                

  • 仿真器换了试过,IAR也换了不同版本。都一样。

    我一共找到4个批号的芯片,两个可以用,两个不能用。

    不能用的芯片标示的最后一行:

    A9NFF;ATTFF。

    下载程序提示:

     点是:

     

     

  • 两个芯片一个是通过九洲星微从深圳发的,另一个通过朋友从深圳因德尔发的。

  • 仿真器还是IAR问题?如果是仿真器的问题,那就请您推荐个能用的厂家吧。

  • 第一个图片的提示中说的是芯片与程序中所选择的芯片不一致,有可能是仿真器驱动的问题。按照如下的方法试试。

    “使用IAR5.1.0使用USB仿真时会出现“Chosen derivative (MSP430F1611)and actual hardware() do not match.",这个主要是由USB驱动引起。解决方法:首先,删除C:\Windows\System32\drivers下面的umpf3410.i51及umpusbvista;其次,首动安装仿真器的驱动(注意安装IARV4的驱动(在IAR安装目录下面))。重启电脑运行正常。”

  • 求了数不清的人,试了好几各仿真器,装了好几版iar,换了数台计算机。天啊!不同批的1232要不同版iar写啊。