This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢回复,USS GUI-高级参数里的Capture Duration?是这个参数吗?水默认是40us,气体默认是300us。好像和气500个点和水160个点看起来不像正比关系。气体:#define USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC 370000e-9f 水:#define USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC 6.9999995E-5f
您好,
气体表和水表的ADC采样频率不同。
通常,对于水表应用,ADC采样频率约为4Msps。 因此,捕获窗口的40US意味着160个样本。
对于气体计应用,ADC采样频率约为1Msps。 300us意味着300个样品。
您好,
根据本USS DC用户指南,水表的捕获持续时间为1us至100us。
software-dl.ti.com/.../CodeExamples.html
气表它也在该链接中进行了介绍。 但是、燃气表的最大值为100,000。 这里有一个拼写错误。 通常、范围不应超过500us、具体取决于 ADC 采样率。
这个是在哪个目录下面,气表有说明吗,因为我看工程和文档说明好像不太一样?那是不是意味着水表最大采样是4M*100us = 400个采样点,水表最小采样是 4M* 1 =4M。
抱歉,下面的图片开始没显示出来,感谢回复,那是不是意味着水表最大采样是4M*100us = 400个采样点,水表最小采样是 4M* 1 =4M。水表的最大采样是1M*500
您好,
这并不是那个意思。
在演示项目中将最大 ADC 捕获数据大小定义为 USS_SW_LIB_APP_MAX_CAPTURE_SIZE。 对于水表而言、有330个数据点。 对于燃气表、它是500个数据点。 ADC 捕获持续时间将取决于 ADC 采样率。