楼主刚入手的430开发板,写了个ad采样1602显示的简单程序,但是采样的过程中有10~20mv的跳动,大概0.02V,通过询问得知可能是内部参考电压不稳的原因,想请大神帮忙看看,是不是这个自带ADC只有这个精度。ps之前写了几个滤波取平均值的程序,然而并没有什么用。采用的是开发板usb供电
代码如下:
/********************************************************************
//DM430-L型开发板1602液晶显示ADC转换结果程序,显示输入到ADC的电压转换后的数字量和模拟电压大小
//MSP430单片机内部12位ADC,采用内部2.5V基准,单通道单次转换,中断模式,有精度误差
//通过杜邦线将需要转换的电压加入到ADC0,也就是P60,可以更改输入电压,最大显示量4095和2.5V
//调试环境:EW430 V5.30
//作者:www.avrgcc.com
//时间:2014.03.01
********************************************************************/
#include <msp430x14x.h>
#include "Config.h" //开发板配置头文件,主要配置IO端口信息
#include "1602.c"
static uchar Flag=0; //标志变量
uint TEMP=0; //ADC值暂存变量
uint temp,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; //定义的变量,显示数据处理
//***********************************************************************
// 显示采集到的ADC数值
//***********************************************************************
void LCD_DisplayADC()
{
LCD_write_char(0x0b,0,0x30+A1);
LCD_write_char(0x0c,0,0x30+A2);
LCD_write_char(0x0d,0,0x30+A3);
LCD_write_char(0x0e,0,0X30+A4);
}
void LCD_DisplayVoltage()
{
LCD_write_char(0x0b,1,0x30+A5);
LCD_write_char(0x0c,1,'.');
LCD_write_char(0x0d,1,0x30+A6);
LCD_write_char(0x0e,1,0X30+A7);
LCD_write_char(0x0f,1,'V');
}
//*************************************************************************
// 数字量显示处理函数
//*************************************************************************
void Data_do(uint temp_d)
{
uint temp_1,temp_2;
A1=temp_d/1000; //分出千,百,十,和个位
temp_1=temp_d%1000;
A2=temp_1/100;
temp_2=temp_1%100;
A3=temp_2/10;
A4=temp_2%10;
}
//*************************************************************************
// 电压数据显示处理函数
//*************************************************************************
void Voltage_do(uint temp_d)
{
uint temp_1,temp_2;
ulong temp_3;
temp_3=(ulong)(temp_d)*250; //转换公式,ADC数字量转换为电压大小,注意数据类型
temp_d=temp_3/4095; //12位精度,除以4095
A5=temp_d/100; //分出百,十,和个位
temp_1=temp_d%100;
A6=temp_1/10;
temp_2=temp_1%10;
A7=temp_2;
}
//*************************************************************************
// ADC初始化程序,用于配置ADC相关寄存器
//*************************************************************************
void ADC_Init()
{
P6SEL|=0x01; //选择ADC通道
ADC12CTL0|= ADC12ON + SHT0_2 + REF2_5V + REFON; //ADC电源控制开,16个CLK,内部基准2.5V
ADC12CTL1|= ADC12SSEL1 + ADC12SSEL0; //SMCLK做时钟源
ADC12MCTL0= SREF0 + INCH_0; //参考控制位及通道选择,这里选择通道0
ADC12IE|= 0x01; //中断允许
ADC12CTL0|= ENC; //使能转换器
}
//*************************************************************************
// ADC中断服务程序
//*************************************************************************
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
{
uchar j;
while((ADC12CTL1&0x01)==1); //如果ADC忙,则等待,否则读取ADC转换数值
Flag = 1 ;
TEMP = ADC12MEM0; //读取ADC转换值
Data_do(TEMP); //处理ADC值,用于显示,数字量
Voltage_do(TEMP); //处理ADC值,用于显示,模拟电压值
for(j=0;j<15;j++)
{
LCD_DisplayADC(); //显示ADC的数据,ADC数字量
LCD_DisplayVoltage(); //显示ADC的电压值
}
}
//***********************************************************************
// 主程序
//***********************************************************************
void main(void)
{
WDT_Init(); //看门狗初始化
Clock_Init(); //时钟初始化
Port_Init(); //端口初始化,用于控制IO口输入或输出
ADC_Init(); //初始化ADC配置
delay_ms(100); //延时100ms
LCD_init(); //液晶参数初始化设置
LCD_clear(); //清屏
LCD_Desk();
_EINT(); //使能中断
Flag=1; //标志位先置1
while(1)
{
while(Flag==1)
{
ADC12CTL0 |= ADC12SC; //开启转换
ADC12CTL0 &= ~ADC12SC; //清零
Flag=0; //清零标志位
}
}
}