能否显示图中所列的以外的其他数据?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
当然。 客户可以定义要在 LCD 屏幕中显示的信息和数据。
他们可以参考 MSP430FR6043EVM USS 水演示、在此示例中、有关 LCD 有两个部分。 有一些基本的 LCD 数字编码器和 LCD 显示成就的状态机。
我查看了相关代码发现多出日期时间和温度这两个显示指标,但是LCD屏幕上并没有显示这两项数据是为什么呢
客户可以检查API lcd_statemachine_dispalyDateAndTime()的较低级别实现,
LCD显示屏的执行结构可以是
我认为lcd_statemachine_writeLCD() API 可能是客户想要更改LCD内容的地方。
由于长时间未收到回复,本贴关闭。
如果仍有问题,请随时重新发帖咨询。