Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
很多文档提到,使用 SD ADC 需要对其 差分输入 增加 抗混叠 RC 电路当作其前端电路,如下第一个图,实测在 MSP430AFE 的 SD24_A 上得到了 达到 0.03mV 的采集纹波(使用采样率 fS = fM / OSR = 60Hz,并加上软件实现的 10Hz 低通滤波) 。
但是ADC具有一定输入阻抗,而前端电路存在的电阻会对采集精度造成影响,况且我的外部信号源也存在一定的输出阻抗…
很多文档提到,使用 SD ADC 需要对其 差分输入 增加 抗混叠 RC 电路当作其前端电路,如下第一个图,实测在 MSP430AFE 的 SD24_A 上得到了 达到 0.03mV 的采集纹波(使用采样率 fS = fM / OSR = 60Hz,并加上软件实现的 10Hz 低通滤波) 。
但是ADC具有一定输入阻抗,而前端电路存在的电阻会对采集精度造成影响,况且我的外部信号源也存在一定的输出阻抗…
设计一个直流电能量功率计,电压1000V 暂定电流1000A.电压采用分压电阻,电流采用75mv分流电阻FL-2
设计时参考官方交流电能表的设计,有几个疑问。
上图是,我设计的原理图。下图是MSP430AFE253官方DEMO。
图2 图3
1.为什么VIN_P通道的…