• msp432p401r launchpad 芯片发烫,但是正常工作,另一块同样的板子不会发热,请问会是什么问题?

    昨天开启adc的时候设置的是外部参考电压,电源给5.6脚一个2.5V的电压,是不是操作错误了?

  • 关于MSP432P401R时钟MCLK,SMCLK抖动问题,急!!!

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

    平台为MSP432P401R的LauchPad,我们的产品原有在MSP430F5438A,目前打算做产品升级

    原有在MSP430F5438A,通过外部晶振16MHz作为主时钟源,在SMCLK采用外部时钟 ,通过特定管脚输出16MHz,通过安捷伦频谱仪查看频率稳定性很好,SPAN带宽10KHz,不会产生漂移现象。

    而评估MSP432P401R,通过外部晶振48MHz作为主时钟源,在SMCLK采用外部时钟,分频至12MHz…

  • 求助帖!MSP432P401R端口中断向量函数只有端口1-6,这是不是说端口0和7都是没有端口中断的?

  • MSP432P401R开发板,DMA串口接收中断问题?

    MSP432P401R开发板,DMA串口接收中断,当配置为

    DMA_setChannelTransfer(UDMA_PRI_SELECT | DMA_CH5_EUSCIA2RX,
    UDMA_MODE_BASIC,
    (void*)UART_getReceiveBufferAddressForDMA(EUSCI_A2_BASE), &recData,
    1);

    也就是接收一个数据时能触发中断,而如果配置为

    uint8_t recBuffer[1024];

    DMA_setChannelTransfer…

  • MSP432P401R不同版本的区别

    你好,我手上有两块msp432p401r的板子,一个是黑色的REVB,另一块是红色的REVC。写的一段SPI驱动外设的代码,在黑色板子里正常运行,在红色板子里就不运行了,引脚连接完全一样,请问这是怎么回事?需要改变其他什么配置吗?另外我发现,uart代码在黑色板子里正常,在红色板子里时灵时不灵的。

  • MSP432程序下载出错

    你好,我自己制作了一块msp432的板子,购买的MCU。现在想使用MSP432P401R LaunchPad上的XDS110调试器向里面下载程序,好像连接不上,请问新购买的MCU需要向ROM或FLASH中烧写启动或引导代码才能使用吗?或者是我的硬件有错误(已检查好几遍,确定供电电压正常)?求指教!

  • TI MSP432P401R LaunchPad + simplelink I2C例程跑不通

    在TI的MSP432P401R LaunchPad板子上,实验I2C主从收发,用两个板子分别作为主设备和从设备,实验i2cmasterexample1和i2cslaveexample1,运行结果不对,用I2C_MODE_BLOCKING模式,主机I2C_transfer总是阻塞,不知道什么原因?

    用的是TI的板子和例程,怎么跑不通呢?总是阻塞在I2C_transfer

    例程位于:

    C:\ti\simplelink_msp432_sdk_1_30_00_40\examples\rtos\MSP_EXP432P401R…

  • MSP432 COMP_E部分例程问题

    调试工具为keil mdk 5.23。调试使用官网例程comp_e_interrupt_output_toggle_Vref12V (目录 driverlib\msp432_driverlib_3_21_00_05\examples\MSP432P4xx\comp_e\comp_e_interrupt_output_toggle_Vref12V)。

    若直接使用官网例程,实验能够正常进行(通过比较器,在中断中控制LED亮灭)。

    若不使用芯片内部固件函数(
    comp_e_interrupt_ou…
  • MSP432低功耗测试求助

    最近在用红色的MSP432P401R这板子测低功耗。我先设的几个时钟的值,把ACLK,BCLK,MCLK,SMCLK,HSMCLK这5个时钟都设的32kMz,DCO设的1.5MHz(不知道还能不能设的更低)。然后用库函数设的PCM_setPowerState电源状态值,这上几个图。设的是不同的电源状态,有活跃状态AM,还有休眠模式LPM,和休眠低频模式LPM_LF,然后根据里面的功率和电流截的图。我看程序里,设成LPM的,都自动进入睡眠了PCM_gotoLPM0()。然后现在有几个问题不知道怎么回事…

  • Energia MSP432P401r的外部中断。。。。。。

    Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

    Energia  MSP432P401r的外部中断有几个?

    我想用它做8路计数,可行不?

  • msp432 如何添加CMSIS DSP函数库 谢谢

    Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII

    msp432  如何添加CMSIS DSP函数库  谢谢

    关于MSP432 的FFT历程  BOOSTXL-EDUMKII_MicrophoneFFT_MSP432P401R在运行时也会出错 

    Description Resource Path Location Type
    #1965 cannot open source file "msp.h" 

    还有就是

    cannot open source…

  • 急!MSP432P401R新版本REVC的样品测试出现问题,请帮忙看一下

    各位好:

              我们在使用TI的MSP432P401R进行产品的研发,5月份之前都在使用REVB的工程样品,中间出了一些问题,倒是都能规避。自6月份我们申请样品拿到了TI的MSP432的REVC版本的样品。我们在下程序时提示:

    “This device is no longer supported. Your MSP432P401R material is out of date. For the latest device with additional functionality…

  • 请问MSP432P401R的REV B 和REV C有什么区别

    之前买了一些REVB版本的芯片,使用起来正常的,后来采购了一批REV C的芯片,SMT后发现程序运行结果不一样的

    请问具体有哪些改动?是否有对应的文档可以参照?

  • 关于MSP432P401R,官方例程在ccs6.1.2运行存在错误

  • MSP432P401R支持RTC秒级中断吗?

    您好:

            我在使用贵公司的MSP432P401R,文档中提到RTC支持分钟级中断,请问能支持到秒级中断吗?应该如何配置呢?非常感谢!

  • MSP432 example code编译报错问题的修复方法

    关于CCS6.1中导入MSPWARE中MSP432例程,编译中发现众多寄存器定义无法找到问题。参照processors.wiki.ti.com/.../MSP432_CMSIS_Update

    导入的工程中,starup_msp432p401r_ccs.c 这个文件设置为exclude from build。 如下图所示:

    修复办法如下: 

    Step 1: Update IDE & software packages Code Composer Studio Desktop

    To update…

  • msp432开发板对光感模块adc采样不准确

    我用的芯片是msp432p401r,板子是官方的开发板,代码是ccs6.1.2里面的adc14_single_chanel_external_reference例程,现在要做的就是对一个光感模块进行采样,数据是可以采集到的,但是总感觉不准确,两个问题,一个是用直流电源提供采样电压,电压为0V时,采样的数据高达7000多,另一个是当采样电压大于VeREF(3.3V)采集到的数据反而会变小。这些是不是开发板上的电路在adc信号采集上存在着缺陷?我用的是板子上的p5.6、p5.7端口来提供基准电压的。

  • msp432p401r launchpad驱动问题

    Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

    msp432p401r launchpad接到电脑上没有反应,但是之前接上去会提示安装驱动,可能是之前驱动安装过程错误导致,这种情况该怎么做,请教一下TI的老师们

  • 急!MSP432P401R CCS 链接板载仿真器 debug后 板子出现 Device ID is not recognized or is not supported by driver. 错误

    Other Parts Discussed in Thread: TPS735

    我调试程序,编译没有报错。

    之后就debug程序,在仿真界面里面显示成功的烧写进内存里面,但是第二次就不行了。

    再debug的时候就报下面的错误了。

    CORTEX_M4_0: Error connecting to the target: (Error -1063 @ 0x0) Device ID is not recognized or is not supported by driver. Confirm device…

  • MSP432P401R使用BSL烧写程序的问题

    MSP432使用BSL烧写程序的方式是否与MSP430相同?目前有哪些编程器支持MSP432的BSL烧写,使用什么上位机软件?与编程器的硬件连接应该是怎样的?

  • MSP432P401R问题咨询

     产品手册中提到芯片的pin-80,81,30,31pin-1,2,3,100两组都能够做SPI用,且都对应UCB3,这是不是说UCB3可以映射这两组引脚的任意一组上?

    请TI工程师帮忙解答下,非常感谢!

  • MSP432P401R的launchpad的XSD110驱动装不上(xp系统)

     bbs.eeworld.com.cn/thread-462514-1-1.html(按此网页方法不行)我的是xp系统两个电脑都不行,求解

  • msp432p401r 关于ccs6.1

     你好,

    请问ti 官网上下载的ccs直接是试用版吗?    我看介绍说有几个月试用时间,   新买的msp432    自带xds110 仿真器,    必须得用ccs6.1吗?   其他版本的可以不?

  • RE: 请问在哪里下载msp432p401r的例程?

    抱歉,之前漏掉了您的回复,请问您现在是否解决问题了?
  • RE: 请问在哪里下载msp432p401r的例程?

    我用sysconfig配置了一个gpio
    GPIO_PinConfig gpioPinConfigs[] = {
    GPIOMSP432_P1_0 | GPIO_CFG_IN_NOPULL | GPIO_CFG_IN_INT_NONE,
    };
    我把这段代码复制到keil的例程里面,编译报错,说这几个并未定义?请问这些宏是在哪里定义的?
1 2 3 4 5 »