Original question:
程序发生未知错误,进不去main函数,但是能进中断
Part Number: MSP430-SDK
仿真无法运行到断点,见附图!
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
请检查变量“FLAG_TIME"的“的数据类型、它似乎只是“0"或“或“1"。“。 您可以将其定义为“bool"类型“类型。 当用户想要跳转到断点时、检查 FLAG_TIME 是否为 1。
也许您还可以尝试将编译器优化级别调整为“0",“,检查、检查是否可以跳转到断点。