尊敬的站内成员:
Ti-RTOS下TM4C1294NCPDT的tcpEcho例程连接不上客户端,一直阻塞在accept,将TM4C的IP设为静态IP:192.168.1.100,端口号:1000,TM4C可以和PC机ping通,但利用网口调试助手建立客户端,连接服务器端(TM4C),一直连接不上,而且通过cmd查看PC端的TCP连接情况显示:SYN_SENT,但是服务器端并没有ACK,说明并没有建立起来三次握手,请帮忙找可能原因,谢谢!
note:UDP例程按照类似思路已经测试通过,不知道进行tcp例程时需要什么设置?