http://www.ti.com/tool/stellaris_icdi_drivers
这里下载驱动,然后安装好就行了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ccs6,编译成功但是烧录的时候总是提示Error connecting to the target: Frequency is out of range.,是怎么回事啊,求大神指点
看了一眼你左边的工程,你打开的工程太多的原因吧。新建一个CCs工程,然后导入官方的一个基本例程,然后点击编译,仿真试试。
首先从报错提示来看是无法连接上目标芯片。
但是是什么原因导致,这个导致原因非常多,这个你需要逐个排查,需要耐心。
1.JTAG连接接线是否正常,连接是否导通
2. 目标芯片的电压是否正常,VCC及Vcore
3. JTAG锁住,这个可能是其它烧录的程序锁死JTAG,解锁方式详细见我们数据手册
4. 最后才是怀疑芯片损坏, 更换芯片看是否正常,或者其它评估板。
仅凭你的报错,是无法一下断定哪里问题
昨天怀疑是芯片的问题,那么久针对楼主用的板子说说,估计用的是官方EK TM4C123x的小板子。
1.JTAG连线的问题,这个板子是直接用usb下载的,不存在连线错误的问题
2.目标芯片的电压问题,这个板子上有个跳线,需要把这个跳线插上,才可以给芯片供电的。可以检查下这里。
3.JTAG锁住,昨天用LMflas解锁了,连接不上,再次检查供电问题。