我用ccs6.1编译一个实例工程时出现cannot open source file "DSP2833x_Device.h"的错误,但是在别人的电脑上编译没有出现问题。在网上查了很多关于这个问题的解决方法,说是编译的时候头文件没有包含进去,但是在build option里边设置了,还是没能解决问题,求教各位大神!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当你包含一个头文件时,编译时,需要找到那个头文件,使用<>这种方式,编译器查找的时候,会在编译器的安装目录的标准库中开始查找,""这种方式,会在当前的工程所在的文件夹开始寻找,也就是你的源程序所在的文件夹。
你换成<> 试试看。
网上有些评论说是路径问题,但是我还是没有在路径方面解决这个问题纠结了很久
确实是路径问题,你可以在你的工程中基本设置里,将你的这个工程中include文件路径添加进去,就可以了
建议您尝试着把整个文件换个路径存放,或是说先clean project操作一下,然后在编译试试。
是的,是路径问题!就是把 "DSP2833x_Device.h"这个文件所在的文件夹路径复制添加到include文件路径
你好,
的确是头文件路径问题,因为使用别人的源程序,打开时,放置路径不同的原因。具体:1.选中程序右键选择properties;2.build》include options中add dir to