This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一、USB扩展坞和USB HUB的区别
USB扩展坞(USB Docking Station),也叫做端口复制器,是指从USB接口上扩展出其他接口的设备(像音频输入输出接口、视频输出接口、蓝牙、COM或LPT接口、读卡器、网卡以及更多的USB接口)。但这种东西比较少见,而且价格也不便宜(几百甚至上千,相当于把USB声卡、USB网卡、USB外置显卡、读卡器、USB HUB等各种设备集成到一起),而且也只是在USB3.0出现以后才有少量产品(USB2.0也有,但更少见,比较多的是2个USB转出读卡器、蓝牙和几个额外的USB接口,因USB2.0的带宽和供电都比较成问题)。
USB集线器(USB HUB),是指从一个USB接口扩展出多个USB接口。这个东西很常见拉,市面上大把,也很便宜。
因此他们的区别就是USB扩展坞可以扩展出除了USB之外的其他接口,而USB集线器只能扩展出USB接口。
二、为什么需要USB扩展坞?
随着智能手机和超薄笔记本的兴起,设备上已经很难再适合布局较大的数据接口和较多的数据接口类型了。而常规的移动使用环境也根本不需要太多的接口类型,但是在办公室环境下总是需要这些接口的,就算偶尔使用一下也行,而这时候如果笔记本上没有这些接口该怎么办呢?这时候我们就可以利用USB扩展坞将这些接口通过USB扩展出来。
说的很对,现在很多人都用上了usb hub,有时候笔记本电脑会感觉usb口不够用,键盘鼠标u盘,要是再来个低音炮什么的,啧啧。同样,usb口不够用,一些其他的口肯定也会有不够的时候,usb口你还可以将就下,因为毕竟一般笔记本有3个左右,但是视频,音频输出呢,什么要是我笔记本上面没有某种接口,难道我就用不上这对应的功能了?如果我多个接口用的不是特别多,但是就是要用,那我是不是要买很多种对应的转接线?想想就麻烦,这时候usb扩展坞的用处就发挥出来了
经过了两代的发展,USB接口扩展坞终于摆脱了“鸡肋”的尴尬,开始为使用者带来流畅的使用感受。尽管在扩展性和专业性上距离传统扩展坞仍然有一定的差距,但是在兼用性和易用性上已然已经非常强大。在这个时间就是金钱,效率就是生命的时代,一个简单易用的USB接口扩展坞无疑能为使用者节约更多宝贵的时间和空间。
现在的电子设备体积都越来越小了,通常我们都想把大的东西变成小的东西,但是如果你想把笔记本电脑变成多媒体站,那么需要通过扩展坞实现。USB扩展坞非常的实用,并且现在的技术已经非常成熟稳定了!
USB集线器倒是很常见,但是USB扩展坞第一次接触。目前电子设备越来越小,越来越薄,比如MACBOOK只有一个USB TYPE C的接口,这种USB扩展坞的概念会越来越常见,持续关注。
USB扩展坞接口丰富,USB3.0接口、耳机麦克风二合一接口、RJ45千兆网线接口、DVI-I接口、DVI-D接口、USB Type-C接口、USB3.0 type-B接口和20V DC电源接口,可以实现机器与笔记本通过一个接口 连接,即可扩展出余下各种接口的功能,很方便。
对于开发者而言,USB接口的设备越来越多,比如蓝牙鼠标、键盘、耳机、下载器等等,基本很多人都会选择一款HUB来用,扩展坞对于电脑还是很有用的,主要是要看性价比,作为USB而言,传输速度比较重要,比如USB3.0或者是TYPEC 接口的就不错,如果加上以下SD卡等直接读写也不错。扩展还是可以的。
感觉TYPE C的出现可能会终止一些接口标准,比如苹果就取消了耳机插口,将来的耳机可能都会变成TYPEC接口标准,但就目前来说,众多的外设仍然需要各种不同的接口标准,在满足主机产品轻薄的大形势下,利用外接设备扩展其性能,满足用户体验要求将是相当有市场的。也可以充分利用好TPYE C高带宽大电流的特性,再轻薄的产品,性能也不打折。
说的不错 现在由于需要带着本本外出工作 但是由于本本上就有2个USB接口 所以经常使用USB HUB来搞 现在使用的都是2.0版本的。
在使用HUB时遇到个问题,就是我本本上不带串口通信接口,需要采用USB转RS232的端口,可是有些使用HUB无法使用,只能采用本本上的USB接口才行,搞的非常郁闷。现在USB扩展坞的出现与推广,相信这种情况不会在出现了。
根据接口类型的配置,这一款USB扩展坞是由笔记本上USB Type-C扩展出来的,因为扩展坞具备USB-C接口和Mini Display等视频接口正是利用了USB Type-C的高带宽传输的特性。
使用USB口不够的时候,能不能像插座一样扩展多个USB口呢?这个功能的器件就是 USB集线器,扩展出来的接口功能单一,就是USB。
随着超薄智能手机 和笔记本的兴起,设备上难以适合布局较大的的各种接口,能不能像USB集线器扩展出来,而且功能丰富,这个功能丰富的扩展口叫 USB扩展坞,也叫端口复制器。
USB扩展坞非常有用,就是价格有点儿贵。
根据接口类型的配置你能猜出这个是采用了笔记本上哪种USB扩展的吗?为什么?我猜是USB3.0 扩展出来的,因为USB2.0转3.0是不可能的,目前笔记本USB3.0是标配,其他接口就不好说了。
毋庸置疑是通过笔记本电脑上的USB3.0进行扩展的。
原因:扩展接口中包含USB3.0,要想扩展的USB3.0接口正常工作,原接口肯定是USB3.0,不然速度达不到啊。
扩展模块中包含了耳机、千兆以太网接口、SD卡接口、迷你显示器连接转换接口、HDMI视频转换接口、4个USB3.0接口和2个USB TYPE-C接口。
扩展的接口非常多,一定程度上减轻了笔记本电脑内部的功耗以及尺寸,让笔记本电脑向着更便捷的方向发展。
这是未来的一个方向。
当然了,缺点也是有的,虽然扩展的功能多了,在一定程度上增加了成本,同时也增加了附件的数量,不像以前就带一个笔记本电脑就完事了。
通过以下两个链接或许能更加了解USB docking的奥妙所在。
http://targus.com/us/universal-usb-30-dv2k-docking-station-with-power
http://www.computerworld.com/article/2474408/windows-pcs/windows-pcs-6-usb-3-0-docking-stations-fully-connect-your-laptop.html
任何技术的升级势必会改变大多数人的使用习惯,USB扩展坞的出现,会让移动用户们享受到更加便捷的视觉和听觉的颠覆式体验。
同时,这种体验的前提条件是相关硬件和软件的配合到位以及其他连接设备的有效组合,才能达到预期的效果。
第一次听闻USB扩展坞,非常新颖创意,值得试用!用过USB HUB 也是比较方便的,但只有USB接口比较单一;USB扩展坞可以扩展如此多的设备,特别想试用一下~~
根据接口类型的配置你能猜出这个是采用了笔记本上哪种USB扩展的吗?为什么?
回复:这种USB扩展坞可以同时这么多种设备的输出/输入,电流比较大。并且只是笔记本需要这样的扩展。应该就是USB- C的USB扩展。非常好用。。支持哦!
USB托展坞(Docking Station)就是用来扩展笔记本电脑功能的底座,通过接口和插槽,它可以连接多种外部设备,如驱动器、大屏幕显示器、键盘、打印机、扫描仪等等。
经过了两代的发展,USB接口扩展坞终于摆脱了“鸡肋”的尴尬,开始为使用者带来流畅的使用感受。尽管在扩展性和专业性上距离传统扩展坞仍然有一定的差距,但是在兼用性和易用性上已然已经非常强大。在这个时间就是金钱,效率就是生命的时代,一个简单易用的USB接口扩展坞无疑能为使用者节约更多宝贵的时间和空间。我相信,对于各种强迫症和整理癖患者,USB接口扩展坞也能拯救你的桌面。
USB扩展坞曾经听说过,但是没有认真了解。这次在TI论坛学习了,对USB扩展坞有进一步的深入了解。要比USB集线器有更加强大的功能,就是价格还没有达到人性化的水平,估计如果需要普及的话,价格需要有比较大的下降才有可能。
扩展坞通过typc支持更多的接口,千兆以太网,type-c,usb3.0,hmi等等接口,而usb hub仅仅能够扩展usb端口。又称端口复制器(Port Replicator),是专为笔记本电脑设计的一种外置设备。通过复制甚至扩展笔记型电脑的端口,可使笔记本电脑与多个配件或外置设备(如电源适配器、网线、鼠标、外置键盘、打印机及外置显示器)方便的一站式连接。同一品牌的笔记本电脑,通常可以通用端口复制器。
扩展坞(Docking station),又称端口复制器(Port Replicator),是专为笔记本电脑设计的一种外置设备。通过复制甚至扩展笔记型电脑的端口,可使笔记本电脑与多个配件或外置设备(如电源适配器、网线、鼠标、外置键盘、打印机及外置显示器)方便的一站式连接。同一品牌的笔记本电脑,通常可以通用端口复制器。
未来电脑上面可以集成这个扩展坞,大大方便了客户,并且可以大大集成化硬件。
看了USB扩展坞与USB HUB的区别,自己突然想到如果USB扩展坞能广泛应用到手机USB接口上,那么手机就可以作为一台电脑,这样的话手机也就可以更加方便的做很多事,比如把U盘插到手机上进行文件浏览,现在虽然有OTG数据线可以插到手机进行文件浏览,但是功能比较单一,不方便现在快节奏的社会。如果有mini型投影仪,那么手机就可以作为主机,这样对于商务人士来说,他们就不需要每次出差都背一个很大的电脑包了。真心希望USB扩展坞能够像USB HUB大量应用到日常生活中。这样的话就会使得生活中的很多事情都方便了许多。
1、USB 3.0理论上5.0Gbps的总线带宽和向下兼容性,提升快。
2、主机可以做的更薄更小巧。
3、Type-C支持USB接口双面插入。
4、USB扩展坞集成传统PC电脑里面的PCI总线上的声卡、网卡、显卡等。
USB扩展坞的确是好东西,但是这上面的东西笔记本上都有,其实拥有笔记本的个人用户真正需要的也不多。但是随着电子产品的微型化设计,未来电子产品的接口数量肯定会减少,接口尺寸也会越做越小,例如平板、手机等,所以我觉得这个产品在未来肯定还是有很多潜在用户的。
电子产品的性能越来越强大,完全能够支持各种外设,但受限于尺寸,不可能集成太多接口在上面,因此可以通过USB扩展坞来进行扩展。比如需要播放音乐时,完全可以掏出手机或者平板,通过该产品获得更强大的驱动能力以播放高品质音频;通过扩展USB\HDMI等接口直接连接投影仪进行视频播放;甚至直接连接音频、视频、鼠标、键盘、游戏手柄等,完全可以将手机、平板的功能和性能发挥到极致!
通过学习,对于USB扩展坞有了更深刻的认识和了解。在智能手机大量普及、超薄笔记本顺势兴起的今天,即要要求产品小巧轻薄,又要要求产品各种(类)接口齐备,以传统的做法由于接口几何尺寸的原因使这一愿望变成不可能。从另一角度来看,在一般的 产品应用环境中更多的接口似乎又不会用到太多的接口类型;而在 另一些特定的应用环境中某些接口又是必须的。这该如何是好? USB扩展坞会将这一问题妥善解决。USB扩展坞也被称作端口复制器,是专为笔记本电脑量身定作的一种外置设备,它可从USB接口上扩展出其他接口的设备,如: 音频输入输出接口、视频输出接口、蓝牙、COM或LPT接口、读卡器 、网卡以及更多的USB接口,即能满足笔记本电脑与外部设备的通讯需求又使得笔记本轻薄设计变成可能。
USB Docking Station是外国人的叫法,中国人翻译是多媒体端口复制器或者USB扩展坞。在中国的市场是很少碰的到这样的产品。我想原因是:它卖的并不便宜,另外这个产品的用途在之前普遍的USB2.0接口市场环境下并没有热衷的理由。
我手上有好几个 USB HUB,主要也就用来进行USB口的扩展,插插键盘、鼠标、U盘、烧写器之类的,二三十块钱的基本够用了。但是这东西有很明显的缺点:1、供电不足;2、速度不够。经常发现手机插了一天都没充进电,插U盘读写太慢,还有很多设备插上去不识别。此类问题在USB扩展坞中就不可能再出现,如果USB扩展坞能够再降低一些成本,才会更有竞争力。
目前USB扩展坞在笔记本、平板上的扩展的确比较实用,相信随着电子产品的换代一定会像移动电源一样快速普及!
之前用某款超薄的笔记本电脑连投影仪,发现尽然没有VGA端口,只有HDMI接口,后用了一个HDMI转VGA的接口线实现与投影仪的连接。如果有USB Docking,一个USB口扩展很多接口,就没有该烦恼。但到底是选用一对一转接线,还是选用一对多的USB Docking,个人认为一般家用电脑其实选几种一对一的转接线就行,方便简单实用,但对特需多功能用的笔记本电脑,买个USB Docking还是很有必要。
作为笔记本电脑的外设,必须考虑兼容性和性价比,目前感觉USB Docking的统一标准不是很完善,各个厂家的性能指标也有很大差别,推广可能需要一段时间,而且好一点的USB Docking一般在500元以上,性价比不高。希望以后USB Docking越来越完善,走的越来越远。
看了楼主的这篇关于USB拓展坞的讲解技术贴之后让我感觉到了USB拓展坞的强大之处!
他和市面上的普通的USB拓展器有很大的区别,他在拓展更多的USB接口的基础上,
还拓展了音频输入输出接口、视频输出接口、蓝牙、COM或LPT接口、读卡器等等。
这样看,相当于通过一个USB接口,同时拓展了USB声卡、USB网卡,USB外置显卡、读卡器、USB HUB等各种设备。
这对于电子产品,尤其是手机和电脑来说,太方便了。
尤其是对于我们电子工程师来说,可以拓展多个显示器,对于开发来说方便太多了。
另外也可以大胆想像一下,将来手机做一个外接USB接口。。。然后无限拓展外设。。。
仔细这么一想好像就没电脑主机什么事情了。。。
很看好USB拓展坞的前景,希望有机会入手一个体验一下~
今天学习了USB扩展坞,简单说就是比如你桌上的各种线路的鼠标啊键盘啊网线啊视频接口啊笔记本连接 上乱七八糟的,但是可以用这个来集结,比如笔记本能涵盖电源,网线,电话线,PCI总线,USB总线,各 种显示器接口等信息集成为一个接口来连接这个,支持键盘,鼠标,U盘,读卡器,移动硬盘,USB散热器 等设备同时连接。扩展坞提供了一种快速、简易的方式来连接您在桌面上使用的全部外设。只需通过一根 USB 3.0线缆连接到您的电脑,即可连接2台外部显示器,千兆以太网口,耳机/扬声器,USB打印机和扫描 仪,键盘,鼠标等外设,使用简单。
端口复制器,是指从USB接口上扩展出其他接口的设备,比如像音频输入输出接口、视频输出接口、蓝牙 、COM或LPT接口、读卡器、网卡以及更多的USB接口。
从已知的知识可以理解到以下的知识,可以知道这种集成度很强大的东西,对于我们的生活质量的提高有 很大的帮助,笔记本和智能表手机都需要更强大的接口来增加更多的功能。
多媒体端口复制器的产品确实少,因为涉及到接口3.0比2.0的更强。USB3.0的多媒体端口复制器吧,首先 USB3.0比USB2.0快10倍的速度,大家都知道--传速5Gbps,还有供电量900mA比起USB2.0提高将近1倍, INTEL和AMD的主板都有原生支持USB3.0主机(主板)端口,市面上几家芯片厂也有做PCI-E转3.0的桥接芯 片,可以用来升级老式的台式主机和笔记本USB3.0接口。
更加重要的是USB3.0的产品比起USB2.0产品的价格区间面前很小了,所以今年应该有很多国内的使用者认 可。多媒体端口复制器,基于在便利于端口可以进行快速组建办公娱乐开发的产品,使用一个USB3.0的线 材上行连接主机,下行连接多媒体端口复制器,扩展出多个USB3.0数据传送口、显示接口、声音口、麦克 风口、千百兆网口的一个电脑伴侣,只需要你的电脑有USB的端口,你就能一次转接出你平常所需的接口 。
现在更多的人想要如果平板电脑能够把我们工作和娱乐整合到一起,天天带着走就好了。平板电脑的系统 硬件越做越牛逼,你以后就是带着一台小屏幕的主机到处跑。笔记本也越做也轻薄,演变到今天发烧友体 验过的超极本,重量也才只有1点多千克吧!超极本就只有2个USB3.0加1个HDMI的显示口了。
多媒体端口复制器,市面上常有2种产品形态,一种是带着走,便携式的多媒体复制器,很轻,也就200g 左右差不多了;一种是比较朴实,放到办公桌上,平常很少移动,把工作的平台都搭建好,哪天回到办公 室,用笔记本一插USB线,就能接上舒服的打字键盘、宽阔的显示屏和有线网络(无线还是没有有线快的 ),而且能保持你桌面的整洁。
多媒体端口复制器-USB3.0 Docking Station”包含了USB3.0 HUB、USB显卡、USB千兆上网的功能模块, 其它的都很简单,USB显卡和平常的显卡是不一样的,它是用来进行多屏幕扩展显示视野,需要它的人通 常有2个或以上,或者更多的显示屏,可以通过USB外置显卡把他们都组合起来(比如A显示屏干这个工作 ,B显示屏干那个XX,C显示屏...)。主要的显示模式有1.把所有显示屏都搞成像主机系统显示的一样, 通常是多个人看同样的屏;2把所有显示器调节成不一样的画面,A看电影,B游戏,C看小说,也可以是把 主显示屏的画面向四周延伸,就像打倒一杯水的水向四周蔓延,或者向一个方向都行;3也可以让你的多 个显示屏同时玩旋转90-180-270度。
在智能手机和超薄笔记本普及的今天,USB扩展坞的出现是大势所趋。USB扩展坞接口丰富,集成音频输入输出接口、视频输出接口、蓝牙、COM或LPT接口、读卡器、网卡以及更多的USB接口和电源接口,可以实现多种设备与笔记本通过一个接口连接,即可扩展出余下各种接口的功能,很方便,与USB集线器不可同日而语。当然,我们也需意识到如下问题:
1、USB扩展坞集成的接口越多,所需功率也越大,成本也越贵,而有些场合并不需这么多接口功能,单独买一个USB扩展坞在性价比上就没有优势;
2、USB扩展坞和笔记本直接是通过USB-C连接,还是USB 3.0连接,还是设计为通过USB-C和USB 3.0两种端口连接,可能需要一个规范统一的过程;
3、对于出差者来说,虽然超薄笔记本电脑减轻了,但端口少了,还得带一个USB扩展坞,还是不方便,不过在USB扩展坞普及之后,这个问题也就解决了。
通过本文的学习,可以了解到以下内容:
USB扩展坞(USB Docking Station),也叫做端口复制器,是指从USB接口上扩展出其他接口的设备(像音频输入输出接口、视频输出接口、蓝牙、COM或LPT接口、读卡器、网卡以及更多的USB接口)。出现的问题是:带宽和供电。
USB集线器(USB HUB),是指从一个USB接口扩展出多个USB接口。
通过对比:可以清晰的得到,USB Docking Station和USB HUB不同在于接口更加丰富,满足不同USB设备,使得终端变得轻薄。
现在随着电子产品集成度增强以及体感需求,越来越多的USB Docking Station产品出现,笔记本电脑某些系列成为标配也实现了,但是在使用过程中,关于USB Doking Station这个硬件是否需求驱动还没有验证过,请明白的童鞋给科普下。