一、USB扩展坞和USB HUB的区别
USB扩展坞(USB Docking Station),也叫做端口复制器,是指从USB接口上扩展出其他接口的设备(像音频输入输出接口、视频输出接口、蓝牙、COM或LPT接口、读卡器、网卡以及更多的USB接口)。但这种东西比较少见,而且价格也不便宜(几百甚至上千,相当于把USB声卡、USB网卡、USB外置显卡、读卡器、USB HUB等各种设备集成到一起),而且也只是在USB3.0出现以后才有少量产品(USB2.0也有,但更少见,比较多的是2个USB转出读卡器、蓝牙和几个额外的USB接口,因USB2.0的带宽和供电都比较成问题)。
USB集线器(USB HUB),是指从一个USB接口扩展出多个USB接口。这个东西很常见拉,市面上大把,也很便宜。
因此他们的区别就是USB扩展坞可以扩展出除了USB之外的其他接口,而USB集线器只能扩展出USB接口。
二、为什么需要USB扩展坞?
随着智能手机和超薄笔记本的兴起,设备上已经很难再适合布局较大的数据接口和较多的数据接口类型了。而常规的移动使用环境也根本不需要太多的接口类型,但是在办公室环境下总是需要这些接口的,就算偶尔使用一下也行,而这时候如果笔记本上没有这些接口该怎么办呢?这时候我们就可以利用USB扩展坞将这些接口通过USB扩展出来。