MSP432 芯片烧写问题
你好:
我们目前生产一款产品时,发现有一批PCB板用仿真器烧写程序的时候,芯片锁死的几率特别高。
这款产品已生产了4批PCB板,前三批PCB板在用同一个仿真器烧写的时候芯片没有问题,可以正常烧录程序;但是在烧写第四批PCB板的时候发现,芯片存在锁死的问题。
这4批焊接好的PCB板是完全一样的,且第三批PCB板和第四批PCB板是一起生产焊接的。并且这四批板子原理图、PCB板都没有更改过。
目前第四批PCB板一共烧写16块,其中有10块PCB板均是CPU锁死,并且反复烧写也不能烧写进去程序。PCB板电源等没有任何问题,都是3.3V,也不存在短路情况。将损坏的CPU拆卸下来,更换新的CPU后PCB板可以正常使用。用示波器测试JTAG的TDO引脚时,TDO引脚的电平没有任何变化,始终是高电平。
烧写CPU步骤:
1、打开IAR。
2、插上J-link仿真器。
3、给装置提供电源(电池),3.7V转3.3V。
4、IAR软件上不停地出现图一,点确定后出现图二,在点确定后又出现图一,如此反复5、6次后才可以退出仿真器了。
5、退出后软件显示为下图。