This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP432P401RIPZ烧写程序时芯片锁死



MSP432 芯片烧写问题

你好:

我们目前生产一款产品时,发现有一批PCB板用仿真器烧写程序的时候,芯片锁死的几率特别高。

这款产品已生产了4批PCB板,前三批PCB板在用同一个仿真器烧写的时候芯片没有问题,可以正常烧录程序;但是在烧写第四批PCB板的时候发现,芯片存在锁死的问题。

这4批焊接好的PCB板是完全一样的,且第三批PCB板和第四批PCB板是一起生产焊接的。并且这四批板子原理图、PCB板都没有更改过。

目前第四批PCB板一共烧写16块,其中有10块PCB板均是CPU锁死,并且反复烧写也不能烧写进去程序。PCB板电源等没有任何问题,都是3.3V,也不存在短路情况。将损坏的CPU拆卸下来,更换新的CPU后PCB板可以正常使用。用示波器测试JTAG的TDO引脚时,TDO引脚的电平没有任何变化,始终是高电平。

烧写CPU步骤:

1、打开IAR。

2、插上J-link仿真器。

3、给装置提供电源(电池),3.7V转3.3V。

4、IAR软件上不停地出现图一,点确定后出现图二,在点确定后又出现图一,如此反复5、6次后才可以退出仿真器了。

5、退出后软件显示为下图。

MSP432芯片锁死问题.doc
  • 楼主有MSP432的LaunchPad没有,用上面的编程器试试看。如果你真的之前好好的,而且电路和PCB没有任何改变,结果出问题了,有可能是芯片的问题,或者是焊接过程损坏了MCU。

  • 我可以确认芯片没有损坏。

    原因有两点:

    1、针对此问题,已经找过TI在珠海的员工,在TI的办公场所里,使用MSP432的LaunchPad板子针对已经锁死的芯片烧录多次之后,发现可以烧写程序;然后使用同块LaunchPad板烧写另一个好的测试板的时候出现了和我们遇到的一样的问题(烧写的程序是TI员工提供的程序,好的测试板在前几次烧录的时候是没有问题的,大概烧录了8、9次之后就提示和我们遇到问题的提示是一样的)。

    2、后来回到我们公司之后,使用J-link烧录被锁死的芯片时,发现芯片又可以烧录了(10个问题板都可以了),再等待两天后,发现原来好的PCB板子也会存在锁死的问题。

    MSP432原理图.pdf
  • 你好!

    我们还在查找你这个问题的原因,有结果会马上回复你。

    谢谢1