TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS7在win10上安装不上的终极解决方法

如果安装不上通常就是你系统的问题了,比如你用了盗版的系统,被删减了内容。可能会引起安装上后没法正常运行。

这个时候你可以通过两个方式搞定:恢复重置电脑。一般这样之后,再安装就可以解决问题了。当然最好选择删除所有的软件,只保留纯净的系统,重要资料不要放到系统盘。

  • 再一个就是去下载MSDN版本的最新版win10,然后下载后重新安装系统,通常如果之前激活的话,会自动给你激活的,安装后,你需要清理下系统盘,把之前的老系统备份清理掉。然后整理磁盘碎片,这样会提高系统流畅度。

    然后再安装CCS7,肯定是没有问题的。

    这里提供最近出的最新版的win10,64位镜像下载地址

    ____________________________________________________________________________________

    文件名
    cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925382.iso
    SHA1
    77051E8DEF254447BF91003E581317382D979B7B
    文件大小
    5.45GB
    发布时间
    2017-07-27
    ed2k://|file|cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925382.iso|5849513984|D4A186940512939EAF72EF91FE74C0F8|/
  • 第一步,下载CCS安装文件。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

    http://downloads.ti.com/ccs/esd/CCSv7/CCS_7_3_0/exports/CCS7.3.0.00019_win32.zip

    同步直播,正在下载,等一会儿下载完了,继续直播安装过程。

  • 多谢。他可能是系统安装了什么乱七八糟的,影响的,非要怪我们的软件。。。我一直安装都是很顺利的。我觉得是他用的杀毒软件有问题,或者之前没有按默认路径安装。

  • 第二步,下载完成后,解压到一个全英文的目录下(切记,必须半角字符),否则可能会安装出错。。这里建议直接在D盘根目录下解压出安装文件夹。

    根据电脑速度,解压过程可能会持续2分钟左右。

    如图所示。以管理员身份运行该安装软件。

    接着可能会先显示该软件的LOGO几秒,弹出安装菜单

    看到红字了吗,意思是可能会被杀毒软件影响,其实大部分杀毒软件都是没问题的。比如我用的金山毒霸不会影响。(这里不是广告,如果有人认为是广告让雷军给我发广告费)

    你确认都没问题后,单击右下角的continue继续。

  • 继续后,弹出来协议文字,勾选第一个,我接受。。。然后Next

    关键的一步到了,此时显示的安装内容为选择安装路径,这里强烈建议,强烈建议,强烈建议 默认路径。(C:\ti)

    然后Next

    这时候出现安装产品选择列表。你可以根据你的需要选择安装那些芯片的开发支持。

    比如我选择的内容。

  • 如果你嫌麻烦,电脑容量又缺那几百M,可以选择左下角的选项,全部勾选。

    然后Next

    这时候会让你选择调试器的驱动程序。根据之前的选择,系统会自动给你勾选一些,如果需要其他的,请手动选择。不建议你去掉某个默认的勾选内容。

    此时我们看到有个Finish选项了。意思就是基本上你都配置好了,接下来交给自动安装部署程序了。点下Finish

    你以为完了吗,不会的,这个时候计算机系统会拦截这个部署程序的网络请求,请记住,必须的放行。

    你需要的选择:允许访问,允许访问,允许访问。

    如果这里错了,后面可能导致安装失败,或者组件不全,启动后闪退。。。以及其他各种软件应用故障。。

    如果你安装我说的做了,那么

    就出现如下图所示,静静的等待安装程序完成安装部署吧。

    等完成安装后,我们启动程序再测试。

  • 这里请注意你的用户名,看到上面最后一张图的路径显示了吗,用户是英文名,用户是英文名,切记,切记,切记。

  • 在这期间会多次出现下面的拦截情况,win10都会有的

  • 经过漫长的等待,终于安装好了,我电脑太烂。。

  • 如果默认的话,单击Finish就会启动CCS,第一次会弹出来配置工程目录的选项

    之后会弹出关于JS的允许拦截。。这个必须也是允许。

    如下图所示:

    也就是说,只要弹出来跟CCS安装目录相关的各种拦截,请允许访问网络。。。必须的。

  • 上面的够搞完了,基本上就可以启动软件了,如下图所示。

    我们试试例子

    Example

    看箭头这个位置,如果你的网速不行,或者可能上网有被墙的可能,就无法在线加载这些jar,,那是很痛苦的。。我猜一部分人可能也在这出问题了。

  • 你以为搞定了吗?

    其实还远远没有结束。还要在这安装编译器。。。。

  • 弄好后,如下图。

  • 请问安装好了以后打开瞬间就闪退了什么情况

  • 这个不太清楚,有很多原因,你去甲骨文下载最新的JRE安装试试。因为这个CCS是基于JAVA的一个软件框架开发的。里面有好多组件需要Java环境运行。

    实在不行的话。你去msdn.itellyou.cn  下载最新的win10秋季版。这个版本更新很大,默认安装后就是管理员用户了,跟以前的xp安装后一样。然后先更新一下系统,确保硬件驱动都齐全。然后再安装最新的离线版CCS

  • 是的,我上次也是怎么安装都不行,重装系统后再安装就搞定了。
  • 嗯,去那个MSDN我告诉你,可以下载最新的。win10跟从前的win7升级方式不同了。安装最新的版本安装文件,会非常流畅,不卡的。我的笔记本是好多年前3199元买的宏碁电脑。现在运行win10非常流畅,上面安装了MATLAB2018B,CCS,CAD2018等好多大软件都很流畅。
  • 其实最好的办法是换windows7,基本不会出现不兼容的情况了。
  • 曾经为了在win8上安装CCS,电脑重装了系统,折腾了好几天
  • 哈哈,不容易啊。我买的电脑当年自带的win8,后来就重装了win10,现在用的2018秋季版的win10,从msdn.itellyou.cn下载的。非常好用,流畅的很。