如果安装不上通常就是你系统的问题了,比如你用了盗版的系统,被删减了内容。可能会引起安装上后没法正常运行。
这个时候你可以通过两个方式搞定:恢复重置电脑。一般这样之后,再安装就可以解决问题了。当然最好选择删除所有的软件,只保留纯净的系统,重要资料不要放到系统盘。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果安装不上通常就是你系统的问题了,比如你用了盗版的系统,被删减了内容。可能会引起安装上后没法正常运行。
这个时候你可以通过两个方式搞定:恢复重置电脑。一般这样之后,再安装就可以解决问题了。当然最好选择删除所有的软件,只保留纯净的系统,重要资料不要放到系统盘。
再一个就是去下载MSDN版本的最新版win10,然后下载后重新安装系统,通常如果之前激活的话,会自动给你激活的,安装后,你需要清理下系统盘,把之前的老系统备份清理掉。然后整理磁盘碎片,这样会提高系统流畅度。
然后再安装CCS7,肯定是没有问题的。
这里提供最近出的最新版的win10,64位镜像下载地址
____________________________________________________________________________________
ed2k://|file|cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925382.iso|5849513984|D4A186940512939EAF72EF91FE74C0F8|/
如果你嫌麻烦,电脑容量又缺那几百M,可以选择左下角的选项,全部勾选。
然后Next
这时候会让你选择调试器的驱动程序。根据之前的选择,系统会自动给你勾选一些,如果需要其他的,请手动选择。不建议你去掉某个默认的勾选内容。
此时我们看到有个Finish选项了。意思就是基本上你都配置好了,接下来交给自动安装部署程序了。点下Finish
你以为完了吗,不会的,这个时候计算机系统会拦截这个部署程序的网络请求,请记住,必须的放行。
你需要的选择:允许访问,允许访问,允许访问。
如果这里错了,后面可能导致安装失败,或者组件不全,启动后闪退。。。以及其他各种软件应用故障。。
如果你安装我说的做了,那么
就出现如下图所示,静静的等待安装程序完成安装部署吧。
等完成安装后,我们启动程序再测试。
这个不太清楚,有很多原因,你去甲骨文下载最新的JRE安装试试。因为这个CCS是基于JAVA的一个软件框架开发的。里面有好多组件需要Java环境运行。
实在不行的话。你去msdn.itellyou.cn 下载最新的win10秋季版。这个版本更新很大,默认安装后就是管理员用户了,跟以前的xp安装后一样。然后先更新一下系统,确保硬件驱动都齐全。然后再安装最新的离线版CCS