Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE
请教TI工程师
关于组优先级函数 Interrupt_setPriorityGrouping(uint32_t bits) 如何使用,有无样例,其中这个uint32_t bits如何填写
如果针对有12个最优的中断 我需要分3组 具体大约如何实施写,谢谢。
如果小于等于8个中断 我直接用 下面的函数了,
Interrupt_setPriority(uint32_t interruptNumber, uint8_t priority)
priority:优先级别,例如0x00, 0x20, 0x40, 0x60, 0x80, 0xA0, 0xC0, 0xE0
但是现在实际是12个 因此需要分组,Interrupt_setPriorityGrouping(uint32_t bits) 如何使用 请指教