This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP432P401R的SPI BSL通訊問題



你好,

我正在使用 MSP‑EXP432P401R LaunchPad 開發BSL的應用,目前使用BSL,測試進入BSL的程式碼如下

if (((input )& (BIT4)) == 0)
{
chkbsl = false;

MAP_Interrupt_disableMaster();
NVIC->ICER[0] = 0xFFFF;
NVIC->ICPR[0] = 0xFFFF;
NVIC->ICER[1] = 0xFFFF;
NVIC->ICPR[1] = 0xFFFF;


P1->OUT |= BIT0;
BSL_INVOKE(BSL_SPI_INTERFACE); // Call the BSL with given BSL parameters
} //BSL_UART_INTERFACE//BSL_SPI_INTERFACE

這部分的程式碼我測試用UART是可以的,在UART測試BSL Version這個command的回應是正確的,但是我測試BSL就有問題

BSL Version Command 是 0x80 0x01 0x00 0x19 0xE8 0x62

SPI通訊

P1.4 STE Active Low

P1.5 CLK  CKPH = 0 CKPL = 1

P1.6 MOSI  MSB

P1.7 MISO Driven by Dummy 0xFF

Channel 1 : STE

Channel 2 : CLK

Channle 3 : MOSI

Channel 4 : MISO

BSL Version Command

當我傳遞Dummy 0xFF的時候 MISO都沒有回應

放大MISO的回應都是空的

我也實在找不出錯誤在哪裡,麻煩幫忙確認一下。