你好,
我正在使用 MSP‑EXP432P401R LaunchPad 開發BSL的應用,目前使用BSL,測試進入BSL的程式碼如下
if (((input )& (BIT4)) == 0)
{
chkbsl = false;
MAP_Interrupt_disableMaster();
NVIC->ICER[0] = 0xFFFF;
NVIC->ICPR[0] = 0xFFFF;
NVIC->ICER[1] = 0xFFFF;
NVIC->ICPR[1] = 0xFFFF;
P1->OUT |= BIT0;
BSL_INVOKE(BSL_SPI_INTERFACE); // Call the BSL with given BSL parameters
} //BSL_UART_INTERFACE//BSL_SPI_INTERFACE
這部分的程式碼我測試用UART是可以的,在UART測試BSL Version這個command的回應是正確的,但是我測試BSL就有問題
BSL Version Command 是 0x80 0x01 0x00 0x19 0xE8 0x62
SPI通訊
P1.4 STE Active Low
P1.5 CLK CKPH = 0 CKPL = 1
P1.6 MOSI MSB
P1.7 MISO Driven by Dummy 0xFF
Channel 1 : STE
Channel 2 : CLK
Channle 3 : MOSI
Channel 4 : MISO
BSL Version Command
當我傳遞Dummy 0xFF的時候 MISO都沒有回應
放大MISO的回應都是空的
我也實在找不出錯誤在哪裡,麻煩幫忙確認一下。