This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP432E401在使用uDMA的pingpong模式传输时调试发生错误



我在使用uDMA的pingpong模式来传输ADC采样数据时,为了更好的观察采样数据,我选择通过调试来观察相应地址。但是在我调试时,每次程序跑到暂停点,再次恢复运行时,程序就停止运行,并且编译器显示程序一直不断在中断处循环,这个可能比较难形容。编译器显示如下图

 一开始我认为是我程序问题,但是在使用官方的例程验证时,也存在同样问题,不知道是什么原因

  • 请问您测试使用的是哪个例程?

    “为了更好的观察采样数据,我选择通过调试来观察相应地址。”

    能否详细说明一下步骤或者给出截图?

    关于您给出的调试器的截图,这严格说不是一个错误,只是在该位置没有找到源码,所以编译器给出了该提示
  • 例程是使用的gpt_32bit_periodicmode_dmareq;
    关于我自己的程序,我是这样的:
    首先我配置了定时器触发AD采样通过uDMA传输,然后再main函数的主循环里通过串口发送到电脑,由于发送的效果不是很理想,主函数一直在执行发送代码,后面的代码没有执行,于是我想通过调试实际观察一下数据和程序运行。在调试时我发现,一旦设置一个断点在中断函数里,程序运行到断点后暂停然后继续运行时,uDMA就不再运行,但中断却在不断的进入。最直观的感受就是接收数据的数组一直为0,且进入中断后
    getDMAStatus = MAP_uDMAChannelModeGet(UDMA_CH18_TIMER0A |UDMA_ALT_SELECT)
    函数一直返回的不是STOP(0x0),而是pingpong(0x3)
    在官方例程里也设置断点,暂停后继续uDMA也停止运行,直观的感受就是LED不在闪烁,但主程序内K值还在增加(K值是我自己为了判断程序是否运行而增加的)
    刚刚测试了一下,只要是存在断点,不论是在哪,uDMA都会停止
  • 抱歉,我找了一下,手边只有MSP432P系列的板子,没有MSP432E401的开发板,所以不太好测试。
    建议您将贴子发至英文论坛:

    e2e.ti.com/.../166
  • 好的,我还有一个问题,如果像我这样进入了uDMA的pingpong模式,那么我该怎么退出这个模式了?具体的流程是怎样的
  • 您可以看一下下面链接的函数的详细说明

    7.3.3.26 void DMA_setChannelTransfer

    software-dl.ti.com/.../MSP432_DriverLib_Users_Guide-MSP432P4xx-3_21_00_05.pdf

    This function is used to configure the parameters for a DMA transfer. These parameters are typically changed often. The function DMA_setChannelControl() MUST be called at least once for this channel prior to calling this function.