使用ccs中的教程,
,msp432P401R的I2C时钟信号没有输出波形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问您现在硬件使用的是什么?使用的TI的launchpad还是自己的板子?另外是否有接I2C的从机?I2C的上拉电阻是否有接?
请您先详细说明一下情况,谢谢
我使用的时TI的launchpad的,接有I2C从机,这个从机是一个0.96寸的OLED屏,然后出现的问题就是向OLED屏写数据都会出现NK,用示波器测量端口输出波形只有噪声。将官网的代码烧入板子也是这个样子。
例程也sdk中的例程。
请问您使用的是哪个例程呢?0.96寸的OLED屏的话,特定从机您需要自己来修改例程中的代码
另外一般I2C总线是需要接上拉电阻的
若是可以的话,请给出您的硬件连接图的照片以及示波器的截图,谢谢
/*main.c*/
#include <driverlib.h>
#include "oledfont.h"
/* Standard Includes */
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#define OLED_IIC_ADDRESS 0x78 // OLED屏幕地址
/**
* @brief IIC配置常量
*/
static const eUSCI_I2C_MasterConfig i2cConfig =
{
EUSCI_B_I2C_CLOCKSOURCE_SMCLK, // SMCLK Clock Source
48000000, // SMCLK = 48MHz
EUSCI_B_I2C_SET_DATA_RATE_400KBPS, // Desired I2C Clock of 400khz
0, // No byte counter threshold
EUSCI_B_I2C_NO_AUTO_STOP // No Autostop
};
static uint32_t _OLED_IIC_sending = 0; // 剩余要发送的数据量
static uint8_t * _OLED_IIC_sendingPtr = 0; // 数据指针
/**
* @brief 初始化IIC设备
* @note
* @param None
* @ret None
*/
void IIC4OLED_init(void)
{
// P1.6 映射为IIC.SDA
// P1.7 映射为IIC.SCL
MAP_GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P1,
GPIO_PIN6 + GPIO_PIN7, GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);
// IIC外设参数初始化配置
MAP_I2C_initMaster(EUSCI_B0_BASE, &i2cConfig);
// 设置(目标通信)从机地址
MAP_I2C_setSlaveAddress(EUSCI_B0_BASE, OLED_IIC_ADDRESS);
// 发送数据模式
MAP_I2C_setMode(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_MODE);
// 使能IIC实例
MAP_I2C_enableModule(EUSCI_B0_BASE);
// 清楚中断标志位,防止误促发中断
MAP_I2C_clearInterruptFlag(EUSCI_B0_BASE,
EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0 + EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT);
// 使能中断
MAP_I2C_enableInterrupt(EUSCI_B0_BASE,
EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0 + EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT);
MAP_Interrupt_enableInterrupt(INT_EUSCIB0);
}
/**
* @brief 发送数据给OLED
* @note 使用中断连发数据
* 但是会阻塞等待上一次调用
* @param
* dataPtr(uint8_t *) 发送数据内存地址
* dataSize(uint32_t) 发送数据大小
* @ret None
*/
void IIC4OLED_send(uint8_t * dataPtr, uint32_t dataSize)
{
// 确保IIC是空闲的
// while (MAP_I2C_masterIsStopSent(EUSCI_B0_BASE) == EUSCI_B_I2C_SENDING_STOP);
while(_OLED_IIC_sending);
if(dataSize)
{
// 中断续发变量初始化
_OLED_IIC_sending = dataSize - 1;
_OLED_IIC_sendingPtr = dataPtr + 1;
// 启动多字节数据发送
MAP_I2C_masterSendMultiByteStart(EUSCI_B0_BASE, dataPtr[0]);
}
}
/**
* @brief IIC中断处理函数
*/
void EUSCIB0_IRQHandler(void)
{
// 中断状态
uint_fast16_t status;
status = MAP_I2C_getEnabledInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE);
// 没接收到应答(ACK)信号
if (status & EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT)
{
// 清除中断
MAP_I2C_clearInterruptFlag(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT);
MAP_I2C_masterIsStartSent(EUSCI_B0_BASE);
}
// 接收中断
if (status & EUSCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT0)
{
// 清除中断
MAP_I2C_clearInterruptFlag(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT0);
// 失能中断
MAP_I2C_disableInterrupt(EUSCI_B0_BASE,
EUSCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT0);
}
// 发送完成中断
if(status & EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0)
{
// 清除中断
MAP_I2C_clearInterruptFlag(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0);
/* ---发送完成中断处理--- */
if(_OLED_IIC_sending == 0) // 发完了
{
_OLED_IIC_sendingPtr = 0; // 指针处理
MAP_I2C_masterSendMultiByteStop(EUSCI_B0_BASE); // 发送IIC结束信号
}
else if(_OLED_IIC_sending == 1) // 还有一个就发完了
{
MAP_I2C_masterSendMultiByteFinish(EUSCI_B0_BASE, // 发送完下一个信号自动跟上结束信号
*_OLED_IIC_sendingPtr);
_OLED_IIC_sendingPtr = 0; // 指针处理
_OLED_IIC_sending = 0;
}
else { // 还有很多数据待发
MAP_I2C_masterSendMultiByteNext(EUSCI_B0_BASE, // 放一个数据到发送寄存器
*_OLED_IIC_sendingPtr);
_OLED_IIC_sendingPtr++; // 指针迭代
_OLED_IIC_sending--; // 计数器自减
}
}
// 发送结束中断
if (status & EUSCI_B_I2C_STOP_INTERRUPT)
{
MAP_I2C_clearInterruptFlag(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_I2C_STOP_INTERRUPT);
}
}
void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd) {
uint8_t cmds[2];
cmds[0] = 0x00;
cmds[1] = cmd;
IIC4OLED_send(cmds, 2);
}
void OLED_WR_DATA(uint8_t data) {
uint8_t datas[2];
datas[0] = 0x40;
datas[1] = data;
IIC4OLED_send(datas, 2);
}
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y) {
OLED_WR_CMD(0xb0 + y);
OLED_WR_CMD(((x & 0xf0) >> 4) | 0x10);
OLED_WR_CMD(x & 0x0f);
}
void OLED_Clear(void) {
uint8_t i, n;
for (i = 0; i < 8; i++) {
OLED_WR_CMD(0xb0 + i);
OLED_WR_CMD(0x00);
OLED_WR_CMD(0x10);
for (n = 0; n < 128; n++)
OLED_WR_DATA(0);
}
}
void OLED_Display_On(void) {
OLED_WR_CMD(0X8D); //SET DCDC命令
OLED_WR_CMD(0X14); //DCDC ON
OLED_WR_CMD(0XAF); //DISPLAY ON
}
void OLED_ShowChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t Char_Size) {
unsigned char c = 0, i = 0;
c = chr - ' '; //得到偏移后的值
if (x > 128 - 1) {
x = 0;
y = y + 2;
}
if (Char_Size == 16) {
OLED_Set_Pos(x, y);
for (i = 0; i < 8; i++)
OLED_WR_DATA(F8x16[c * 16 + i]);
OLED_Set_Pos(x, y + 1);
for (i = 0; i < 8; i++)
OLED_WR_DATA(F8x16[c * 16 + i + 8]);
} else {
OLED_Set_Pos(x, y);
for (i = 0; i < 6; i++)
OLED_WR_DATA(F6x8[c][i]);
}
}
void main(void) {
MAP_WDT_A_holdTimer();
IIC4OLED_init();
OLED_Display_On();
OLED_Clear();
// OLED_FullScreen(0);
while(1){
OLED_ShowChar(0, 8 * 2, 'A', 0);
}
}/*oledfont.h*/
#ifndef __OLEDFONT_H
#define __OLEDFONT_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/************************************6*8的点阵************************************/
const unsigned char F6x8[][6] = { { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // sp 0
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, // ! 1
{ 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, // " 2
{ 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, // # 3
{ 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, // $ 4
{ 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 }, // % 5
{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // & 6
{ 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // ' 7
{ 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 }, // ( 8
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 }, // ) 9
{ 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 }, // * 10
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 }, // + 11
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 }, // , 12
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 }, // - 13
{ 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // . 14
{ 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // / 15
{ 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0 16
{ 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1 17
{ 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2 18
{ 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3 19
{ 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4 20
{ 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 }, // 5 21
{ 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 }, // 6 22
{ 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 }, // 7 23
{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // 8 24
{ 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E }, // 9 25
{ 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 }, // : 26
{ 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 }, // ; 27
{ 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 }, // < 28
{ 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // = 29
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 }, // > 30
{ 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 }, // ? 31
{ 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E }, // @ 32
{ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C }, // A 33
{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B 34
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C 35
{ 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C }, // D 36
{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 }, // E 37
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 }, // F 38
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A }, // G 39
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // H 40
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 }, // I 41
{ 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 }, // J 42
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // K 43
{ 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // L 44
{ 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M 45
{ 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N 46
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O 47
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P 48
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q 49
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R 50
{ 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S 51
{ 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // T 52
{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F }, // U 53
{ 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F }, // V 54
{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F }, // W 55
{ 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // X 56
{ 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 }, // Y 57
{ 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 }, // Z 58
{ 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 }, // [ 59
{ 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 }, // 55 60
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 }, // ] 61
{ 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 }, // ^ 62
{ 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // _ 63
{ 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 }, // ' 64
{ 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a 65
{ 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b 66
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c 67
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F }, // d 68
{ 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 }, // e 69
{ 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 }, // f 70
{ 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C }, // g 71
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h 72
{ 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i 73
{ 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 }, // j 74
{ 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k 75
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l 76
{ 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m 77
{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n 78
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o 79
{ 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 }, // p 80
{ 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC }, // q 81
{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r 82
{ 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, // s 83
{ 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 }, // t 84
{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C }, // u 85
{ 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C }, // v 86
{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C }, // w 87
{ 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x 88
{ 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C }, // y 89
{ 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z 90
{ 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 } // horiz lines
};
/****************************************8*16的点阵************************************/
const unsigned char F8x16[] = {
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00, // 0
0x00,
0x00,
0x00,
0xF8,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x33,
0x30,
0x00,
0x00,
0x00, //! 1
0x00,
0x10,
0x0C,
0x06,
0x10,
0x0C,
0x06,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00, //" 2
0x40,
0xC0,
0x78,
0x40,
0xC0,
0x78,
0x40,
0x00,
0x04,
0x3F,
0x04,
0x04,
0x3F,
0x04,
0x04,
0x00, //# 3
0x00,
0x70,
0x88,
0xFC,
0x08,
0x30,
0x00,
0x00,
0x00,
0x18,
0x20,
0xFF,
0x21,
0x1E,
0x00,
0x00, //$ 4
0xF0,
0x08,
0xF0,
0x00,
0xE0,
0x18,
0x00,
0x00,
0x00,
0x21,
0x1C,
0x03,
0x1E,
0x21,
0x1E,
0x00, //% 5
0x00,
0xF0,
0x08,
0x88,
0x70,
0x00,
0x00,
0x00,
0x1E,
0x21,
0x23,
0x24,
0x19,
0x27,
0x21,
0x10, //& 6
0x10,
0x16,
0x0E,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00, //' 7
0x00,
0x00,
0x00,
0xE0,
0x18,
0x04,
0x02,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x07,
0x18,
0x20,
0x40,
0x00, //( 8
0x00,
0x02,
0x04,
0x18,
0xE0,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x40,
0x20,
0x18,
0x07,
0x00,
0x00,
0x00, //) 9
0x40,
0x40,
0x80,
0xF0,
0x80,
0x40,
0x40,
0x00,
0x02,
0x02,
0x01,
0x0F,
0x01,
0x02,
0x02,
0x00, //* 10
0x00,
0x00,
0x00,
0xF0,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x01,
0x01,
0x01,
0x1F,
0x01,
0x01,
0x01,
0x00, //+ 11
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x80,
0xB0,
0x70,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00, //, 12
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x01,
0x01,
0x01,
0x01,
0x01,
0x01,
0x01, //- 13
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x30,
0x30,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00, //. 14
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x80,
0x60,
0x18,
0x04,
0x00,
0x60,
0x18,
0x06,
0x01,
0x00,
0x00,
0x00, /// 15
0x00,
0xE0,
0x10,
0x08,
0x08,
0x10,
0xE0,
0x00,
0x00,
0x0F,
0x10,
0x20,
0x20,
0x10,
0x0F,
0x00, //0 16
0x00,
0x10,
0x10,
0xF8,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x20,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x20,
0x00,
0x00, //1 17
0x00,
0x70,
0x08,
0x08,
0x08,
0x88,
0x70,
0x00,
0x00,
0x30,
0x28,
0x24,
0x22,
0x21,
0x30,
0x00, //2 18
0x00,
0x30,
0x08,
0x88,
0x88,
0x48,
0x30,
0x00,
0x00,
0x18,
0x20,
0x20,
0x20,
0x11,
0x0E,
0x00, //3 19
0x00,
0x00,
0xC0,
0x20,
0x10,
0xF8,
0x00,
0x00,
0x00,
0x07,
0x04,
0x24,
0x24,
0x3F,
0x24,
0x00, //4 20
0x00,
0xF8,
0x08,
0x88,
0x88,
0x08,
0x08,
0x00,
0x00,
0x19,
0x21,
0x20,
0x20,
0x11,
0x0E,
0x00, //5 21
0x00,
0xE0,
0x10,
0x88,
0x88,
0x18,
0x00,
0x00,
0x00,
0x0F,
0x11,
0x20,
0x20,
0x11,
0x0E,
0x00, //6 22
0x00,
0x38,
0x08,
0x08,
0xC8,
0x38,
0x08,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x3F,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00, //7 23
0x00,
0x70,
0x88,
0x08,
0x08,
0x88,
0x70,
0x00,
0x00,
0x1C,
0x22,
0x21,
0x21,
0x22,
0x1C,
0x00, //8 24
0x00,
0xE0,
0x10,
0x08,
0x08,
0x10,
0xE0,
0x00,
0x00,
0x00,
0x31,
0x22,
0x22,
0x11,
0x0F,
0x00, //9 25
0x00,
0x00,
0x00,
0xC0,
0xC0,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x30,
0x30,
0x00,
0x00,
0x00, //: 26
0x00,
0x00,
0x00,
0x80,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x80,
0x60,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00, //; 27
0x00,
0x00,
0x80,
0x40,
0x20,
0x10,
0x08,
0x00,
0x00,
0x01,
0x02,
0x04,
0x08,
0x10,
0x20,
0x00, //< 28
0x40,
0x40,
0x40,
0x40,
0x40,
0x40,
0x40,
0x00,
0x04,
0x04,
0x04,
0x04,
0x04,
0x04,
0x04,
0x00, //= 29
0x00,
0x08,
0x10,
0x20,
0x40,
0x80,
0x00,
0x00,
0x00,
0x20,
0x10,
0x08,
0x04,
0x02,
0x01,
0x00, //> 30
0x00,
0x70,
0x48,
0x08,
0x08,
0x08,
0xF0,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x30,
0x36,
0x01,
0x00,
0x00, //? 31
0xC0,
0x30,
0xC8,
0x28,
0xE8,
0x10,
0xE0,
0x00,
0x07,
0x18,
0x27,
0x24,
0x23,
0x14,
0x0B,
0x00, //@ 32
0x00,
0x00,
0xC0,
0x38,
0xE0,
0x00,
0x00,
0x00,
0x20,
0x3C,
0x23,
0x02,
0x02,
0x27,
0x38,
0x20, //A 33
0x08,
0xF8,
0x88,
0x88,
0x88,
0x70,
0x00,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x20,
0x20,
0x11,
0x0E,
0x00, //B 34
0xC0,
0x30,
0x08,
0x08,
0x08,
0x08,
0x38,
0x00,
0x07,
0x18,
0x20,
0x20,
0x20,
0x10,
0x08,
0x00, //C 35
0x08,
0xF8,
0x08,
0x08,
0x08,
0x10,
0xE0,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x20,
0x20,
0x10,
0x0F,
0x00, //D 36
0x08,
0xF8,
0x88,
0x88,
0xE8,
0x08,
0x10,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x20,
0x23,
0x20,
0x18,
0x00, //E 37
0x08,
0xF8,
0x88,
0x88,
0xE8,
0x08,
0x10,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x00,
0x03,
0x00,
0x00,
0x00, //F 38
0xC0,
0x30,
0x08,
0x08,
0x08,
0x38,
0x00,
0x00,
0x07,
0x18,
0x20,
0x20,
0x22,
0x1E,
0x02,
0x00, //G 39
0x08,
0xF8,
0x08,
0x00,
0x00,
0x08,
0xF8,
0x08,
0x20,
0x3F,
0x21,
0x01,
0x01,
0x21,
0x3F,
0x20, //H 40
0x00,
0x08,
0x08,
0xF8,
0x08,
0x08,
0x00,
0x00,
0x00,
0x20,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x20,
0x00,
0x00, //I 41
0x00,
0x00,
0x08,
0x08,
0xF8,
0x08,
0x08,
0x00,
0xC0,
0x80,
0x80,
0x80,
0x7F,
0x00,
0x00,
0x00, //J 42
0x08,
0xF8,
0x88,
0xC0,
0x28,
0x18,
0x08,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x01,
0x26,
0x38,
0x20,
0x00, //K 43
0x08,
0xF8,
0x08,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x20,
0x20,
0x20,
0x30,
0x00, //L 44
0x08,
0xF8,
0xF8,
0x00,
0xF8,
0xF8,
0x08,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x00,
0x3F,
0x00,
0x3F,
0x20,
0x00, //M 45
0x08,
0xF8,
0x30,
0xC0,
0x00,
0x08,
0xF8,
0x08,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x00,
0x07,
0x18,
0x3F,
0x00, //N 46
0xE0,
0x10,
0x08,
0x08,
0x08,
0x10,
0xE0,
0x00,
0x0F,
0x10,
0x20,
0x20,
0x20,
0x10,
0x0F,
0x00, //O 47
0x08,
0xF8,
0x08,
0x08,
0x08,
0x08,
0xF0,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x21,
0x01,
0x01,
0x01,
0x00,
0x00, //P 48
0xE0,
0x10,
0x08,
0x08,
0x08,
0x10,
0xE0,
0x00,
0x0F,
0x18,
0x24,
0x24,
0x38,
0x50,
0x4F,
0x00, //Q 49
0x08,
0xF8,
0x88,
0x88,
0x88,
0x88,
0x70,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x00,
0x03,
0x0C,
0x30,
0x20, //R 50
0x00,
0x70,
0x88,
0x08,
0x08,
0x08,
0x38,
0x00,
0x00,
0x38,
0x20,
0x21,
0x21,
0x22,
0x1C,
0x00, //S 51
0x18,
0x08,
0x08,
0xF8,
0x08,
0x08,
0x18,
0x00,
0x00,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x00,
0x00,
0x00, //T 52
0x08,
0xF8,
0x08,
0x00,
0x00,
0x08,
0xF8,
0x08,
0x00,
0x1F,
0x20,
0x20,
0x20,
0x20,
0x1F,
0x00, //U 53
0x08,
0x78,
0x88,
0x00,
0x00,
0xC8,
0x38,
0x08,
0x00,
0x00,
0x07,
0x38,
0x0E,
0x01,
0x00,
0x00, //V 54
0xF8,
0x08,
0x00,
0xF8,
0x00,
0x08,
0xF8,
0x00,
0x03,
0x3C,
0x07,
0x00,
0x07,
0x3C,
0x03,
0x00, //W 55
0x08,
0x18,
0x68,
0x80,
0x80,
0x68,
0x18,
0x08,
0x20,
0x30,
0x2C,
0x03,
0x03,
0x2C,
0x30,
0x20, //X 56
0x08,
0x38,
0xC8,
0x00,
0xC8,
0x38,
0x08,
0x00,
0x00,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x00,
0x00,
0x00, //Y 57
0x10,
0x08,
0x08,
0x08,
0xC8,
0x38,
0x08,
0x00,
0x20,
0x38,
0x26,
0x21,
0x20,
0x20,
0x18,
0x00, //Z 58
0x00,
0x00,
0x00,
0xFE,
0x02,
0x02,
0x02,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x7F,
0x40,
0x40,
0x40,
0x00, //[ 59
0x00,
0x0C,
0x30,
0xC0,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x01,
0x06,
0x38,
0xC0,
0x00, //\ 60
0x00,
0x02,
0x02,
0x02,
0xFE,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x40,
0x40,
0x40,
0x7F,
0x00,
0x00,
0x00, //] 61
0x00,
0x00,
0x04,
0x02,
0x02,
0x02,
0x04,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00, //^ 62
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80, //_ 63
0x00,
0x02,
0x02,
0x04,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00, //` 64
0x00,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x00,
0x19,
0x24,
0x22,
0x22,
0x22,
0x3F,
0x20, //a 65
0x08,
0xF8,
0x00,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x3F,
0x11,
0x20,
0x20,
0x11,
0x0E,
0x00, //b 66
0x00,
0x00,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x00,
0x0E,
0x11,
0x20,
0x20,
0x20,
0x11,
0x00, //c 67
0x00,
0x00,
0x00,
0x80,
0x80,
0x88,
0xF8,
0x00,
0x00,
0x0E,
0x11,
0x20,
0x20,
0x10,
0x3F,
0x20, //d 68
0x00,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x00,
0x1F,
0x22,
0x22,
0x22,
0x22,
0x13,
0x00, //e 69
0x00,
0x80,
0x80,
0xF0,
0x88,
0x88,
0x88,
0x18,
0x00,
0x20,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x20,
0x00,
0x00, //f 70
0x00,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x6B,
0x94,
0x94,
0x94,
0x93,
0x60,
0x00, //g 71
0x08,
0xF8,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x21,
0x00,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20, //h 72
0x00,
0x80,
0x98,
0x98,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x20,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x20,
0x00,
0x00, //i 73
0x00,
0x00,
0x00,
0x80,
0x98,
0x98,
0x00,
0x00,
0x00,
0xC0,
0x80,
0x80,
0x80,
0x7F,
0x00,
0x00, //j 74
0x08,
0xF8,
0x00,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x24,
0x02,
0x2D,
0x30,
0x20,
0x00, //k 75
0x00,
0x08,
0x08,
0xF8,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x20,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x20,
0x00,
0x00, //l 76
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20,
0x00,
0x3F,
0x20,
0x00,
0x3F, //m 77
0x80,
0x80,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x21,
0x00,
0x00,
0x20,
0x3F,
0x20, //n 78
0x00,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x00,
0x1F,
0x20,
0x20,
0x20,
0x20,
0x1F,
0x00, //o 79
0x80,
0x80,
0x00,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x00,
0x80,
0xFF,
0xA1,
0x20,
0x20,
0x11,
0x0E,
0x00, //p 80
0x00, 0x00,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x0E,
0x11,
0x20,
0x20,
0xA0,
0xFF,
0x80, //q 81
0x80, 0x80, 0x80,
0x00,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x20,
0x20,
0x3F,
0x21,
0x20,
0x00,
0x01,
0x00, //r 82
0x00, 0x00, 0x80, 0x80,
0x80,
0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x33,
0x24,
0x24,
0x24,
0x24,
0x19,
0x00, //s 83
0x00, 0x80, 0x80, 0xE0, 0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x1F,
0x20,
0x20,
0x00,
0x00, //t 84
0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x80,
0x00,
0x00,
0x1F,
0x20,
0x20,
0x20,
0x10,
0x3F,
0x20, //u 85
0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80,
0x80,
0x00,
0x01,
0x0E,
0x30,
0x08,
0x06,
0x01,
0x00, //v 86
0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80,
0x0F,
0x30,
0x0C,
0x03,
0x0C,
0x30,
0x0F,
0x00, //w 87
0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00,
0x20,
0x31,
0x2E,
0x0E,
0x31,
0x20,
0x00, //x 88
0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81,
0x8E,
0x70,
0x18,
0x06,
0x01,
0x00, //y 89
0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x21, 0x30,
0x2C,
0x22,
0x21,
0x30,
0x00, //z 90
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x7C, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00,
0x3F,
0x40,
0x40, //{ 91
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFF, 0x00,
0x00,
0x00, //| 92
0x00, 0x02, 0x02, 0x7C, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x3F,
0x00, 0x00, 0x00,
0x00, //} 93
0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //~ 94
};
//const unsigned char Hzk[][]={};
const uint8_t eee[][16] = { { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0xC0, 0xFB, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFE, 0x1F, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFE, 0x1F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8 },
{ 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x3F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF,
0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0xF8, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x1F },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x7F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0 },
{ 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x1F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xFF, 0x1F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xFF },
{ 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC,
0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF },
{ 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF },
{ 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF },
{ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF },
{ 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF },
{ 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF },
{ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0xC0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0xFF },
{ 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0F },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80 },
{ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xFF },
{ 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xFD, 0xFF, 0x01 },
{ 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF1,
0xFF, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0xE0, 0xE3, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xE0, 0xC3, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x81, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00 } };
#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif



图片上可能看不清楚,单片机的P1.6连接OLED的SDA接口,P1.7连接OLED的SCL接口,程序测试的就是出现一个EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT的中断,但是这个OLED是没有问题的,我用STM32测试了一下是能够显示的。那个OLED的SCL和SDA都内部有一个4.7K的上拉电阻。