你好:
我在使用4357芯片的SCI4口时,遇到了一个问题:
1.当我用任意一个串口上位机去接收来自芯片SCI4口发送的数据时,第一个字节总是收不到,例如4357发送0,1,2...50,那么上位机只能收到1,2....50,第一个0就收不到,不论是16进制还是ASCII。
2.我没有使用中断去进行收发,只是使用了polling,其中发送的函数也是demo代码里面的,我尝试了几个api,结果都是这样所以问题出在哪呢?
U32 UART_txByte (sciBASE_t *sci, I8 c)
{
while (!(sci->FLR & 0x800));
sci->TD = c;
return 0;
}
3. 我的SCI配置是115200,1 stop bit,无奇偶,无flow,8bits数据长,上位机同理