This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个的话,建议您在线调试一下
1 先单独使用UART2,看是否可以正常工作
2 查看是否有引脚冲突或者中断抢占等问题
您好,单独调试UART2是正常工作的。我们用的是不同的UART串口,这种情况下会出现中断抢占的情况吗?
我已经通过delay()函数间隔开各个串口的通信,成功运行了代码。但是还是不理解为何会出现串口冲突的情况。
我们用的是不同的UART串口,这种情况下会出现中断抢占的情况吗?
每个硬件uart相互独立,可以同时接收数据。但是只有一个内核,因此 mcu 必须按顺序读取数据
单独调试UART2是正常工作的
请问您使用的是launchpad?能否贴出该launchpad的照片(包括版本号)?
您使用的UART引脚是哪个?
谢谢您的反馈。看原理图上该RX(2)-PD_6,TX(2)-PD_7没有做特殊应用,理论上是使用没问题的。
建议您在单独的UART2上再依次加入UART1、3、5看在哪一步出现问题