This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TM4C1294KCPDT: TM4C1294KCPDTI3器件焊好后约有5%的故障率,均表现为时钟问题

Part Number: TM4C1294KCPDT

TM4C1294KCPDTI3器件焊好后约有5%的故障率,均表现为时钟问题,会是哪些原因造成的啊?

  • 你好,这批板子的PCB和原理图都是首批制作的吗?

    时钟问题具体是什么样的?

  • TM4C1294KCPDTI3R时钟异常:

    CPU:TM4C1294KCPDT:
    晶体:DT-26-A06Q-32.768KHz;
    电容:CC41-0603-50V-10pF士5%。
    软件设置为外部晶体高驱,调试了300块电路板,有18块板子时钟不走。

    做了如下调试(每个步骤只做单项调整,其他条件不变):
    1、用示波器测量坏板的晶体,没有振荡。
    2、用示波器测量好板的晶体,有振荡。
    3、将好板上的晶体更换到坏板上,故障依旧。
    4、将坏板上的晶体更换到好板上,正常。(1-4步说明晶体没问题)。
    5、去掉坏板上的晶体电容,故障依旧。
    6、去掉好板上的晶体电容,正常。
    7增大坏板体电容到20pF,故障依旧 (5-7步说明和电容没什么关系) 
    8、坏板软件跟踪,停在时钟检测处。
    9、软件设置为内部LFIOSC,正常。
    10、 去掉坏板上的晶体,外接 OSC,正常。
    11、 更换坏板的CPU,正常。(目前为止,有十几块坏板子更换CPU后,均恢复正常)。

  • 也就是说,目前的测试结果趋向于是芯片本身出现了时钟信号方面的问题。

    你的芯片是从TI官方买的还是通过代理商?

  • 您好,是从TI官网买的,给您发了私信,请帮忙分析一下有哪些原因,谢谢了

  • 回复你了,私信我们这边系统看不到,如果有保密信息需要发私信的话在帖子里面也留言一下