首先STM8L151G6U6芯片是超低功耗,能有效降低功耗,但是LM3S9B92的测距精度比较高,能使芯片NA5TR1户外测距效果好。
但是现在不知道这样的两个控制器能不能实现,到底 能这样连接吗,该怎么去设计呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先,如果需要超低功耗性能推荐使用TI公司的MPS430系列MCU;
其次,不太清楚你此处的应用需求,建议详细说明,如果仅仅是IO口不够推荐使用LM3s系列更多IO口的型号;
再者,如果确实需要多个MCU间实现通讯,采用SPI等均可以。
如楼上所说,两个MCU之间通信是可以完成的,可以采用SPI等方式。如果对应用的功耗有要求的话,在满足应用的前提下,建议使用一片MCU。不仅能够降低功耗,而且做更好的成本控制