您好!
请教 一下:
我刚学TIVA,用TM4C1236HPMI 做了1块板子。内部1.2V LDO,外界8M晶振都有工作;
用XDS100V2 或Lauchpad的 调试接口 始终无法连接上。不知道是什么原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请教 一下:
我刚学TIVA,用TM4C1236HPMI 做了1块板子。内部1.2V LDO,外界8M晶振都有工作;
用XDS100V2 或Lauchpad的 调试接口 始终无法连接上。不知道是什么原因。
电路图看起来问题不大。
楼主只有一块板子么,有备份的可以一起测一下吗?
仔细检查PCB焊接、3.3V电压、复位脚电平。
看楼主用的16MHz晶振。没有写入过程序,也能测量到16MHz的波形吗?
支持的。
用的时候可以从LaunchPad上把四根Jtag信号线连接到你的目标板上即可。
需要注意的是,GND也要连在一起,并且LaunchPad上的目标MCU不要供电。
launchpad仿真接口上还有一个EXT引脚,对其他器件仿真时需要把它接地吧?