This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TIVA可以串口下载吗?想搞无线烧写呢



TIVA可以串口下载吗?想搞无线烧写呢,如果可以,要用什么软件弄这个呢,或者有没有比较方便的无线烧写方案呢

  • 如果使用ROM的Bootloader,可以使用串口0来升级程序。

    如果你自己去写Bootloader,任何串口都可以使用。

    无线升级指的是通过无线电给板子上的MCU进行升级吗?你的板子上除了M4之外还有别的MCU吗?

  • 谢谢你的回答,我想通过蓝牙串口透传来实现无线下载,PC端用串口助手接发射蓝牙串口,板子上接接受端的蓝牙转串口输出到M4,ROM的Bootloader使用方法在ROM那个文档有说明吗,或者有没有Bootloader的例程参考一下呢,还有就是通过Bootloader写入代码后可以自动复位运行吗?

  • 这就是二楼为什么问你是不是还有别的MCU了,M4是不会自己给自己下载的,必须要用另一个MCU判断,然后给他下载,如果是这样的话,还不如用离线烧写器呢

  • 建议您先试着吧直接通过PC的串口更新程序的功能调通,然后再尝试使用您提到的蓝牙串口。

    文档在C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.0.12573\docs\SW-TM4C-BOOTLDR-UG-2.1.0.12573.pdf

    ROM中的Bootloader和上述提到的实际上是一样的。