TIVA可以串口下载吗?想搞无线烧写呢,如果可以,要用什么软件弄这个呢,或者有没有比较方便的无线烧写方案呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果使用ROM的Bootloader,可以使用串口0来升级程序。
如果你自己去写Bootloader,任何串口都可以使用。
无线升级指的是通过无线电给板子上的MCU进行升级吗?你的板子上除了M4之外还有别的MCU吗?
建议您先试着吧直接通过PC的串口更新程序的功能调通,然后再尝试使用您提到的蓝牙串口。
文档在C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.0.12573\docs\SW-TM4C-BOOTLDR-UG-2.1.0.12573.pdf
ROM中的Bootloader和上述提到的实际上是一样的。