This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
"E:/CCS/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib", line 3: error #7: unrecognized token这个问题处在哪 ?driverlib.lib是TIVAWARE自带的
楼主在工程中设置的driverlib.lib路径有问题吧。
请参考TivaWare中示例工程的设置。
您好 我在ccs6.2中import一个drivelibrary 中的emptyproject 后,编译也会在c代码的首行等出现 unrecognized token报错 ,是为什么呢?
刚开始用ccs6.2 在工作区自己新建一个空的示例工程或在resource explore中 import一个example后进行编译都会报错。为什么呢?报错如下类。
line 1: error #7: unrecognized token
line 1: error #10: "#" not expected here
line 1: error #66: expected a ";"
Outman J 说:刚开始用ccs6.2 在工作区自己新建一个空的示例工程或在resource explore中 import一个example后进行编译都会报错。为什么呢?报错如下类。
line 1: error #7: unrecognized token
line 1: error #10: "#" not expected hereline 1: error #66: expected a ";"
用CCS6.2对driverlib工程重新编译一下,可能是版本兼容的问题。编译完成后用新的lib替代Debug下的lib.
用CCS7.0编译工程的时候也有类似问题。
Outman J 说:您好 感谢对我的解答,我不是很理解对drivelib工程重新编译,用新的lib替代debug的lib。drivelib工程指什么,debug下的lib是.d文件格式的。
另外,直接接力ccs6的blink示例工程,没有包含drivelib,进行编译后也是同样的报错。希望您能帮我解答。谢~
C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.1.71\driverlib 此路径下有CCS工程,将此导入CCS7.0中重新编译,在Debug下回生产新的lib文件,去替代旧的lib文件。
如果没有lib调用,是不是你工程设置不当导致。尽量都用默认设置,导入tivaware中例程试试。
我导入了 自带的例程 build project后也是同样的结果。例程目录:
C:\ti\tirex-content\msp\MSP430Ware_3_60_00_10\examples\boards\MSP-EXP430FR2311\MSP-EXP430FR2311_Software_Examples\Firmware\Source\BlinkLED_MSP430FR2311\CCS
您好 感谢您的回复和解答。我在导入例程时没有改变任何的设定,包括默认的工作区目录。
另外有一个现象,电脑上的某加密软件上线后,再重启软件会出现“failed to create the java virtual machine”
另外开机后在该软件开启前启动软件后,ccs6.2运行和编译时该软件都是运行状态。不知道ccs出现这样的编译错误是不是和电脑当前环境有一定关系。您是否清楚相关内容,或和“failed to create the java virtual machine”报错有关的处理方案。 谢谢解答~