Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TPS6594-Q1
我在将MSP-EXP432E401Y Launch Pad作为USB转I2C的工具,希望使用scalable pmic GUI调试TPS6594x
当我打开scalable pmic GUI软件并将MSP-EXP432E401Y连接到电脑时,看到需要更新固件到1.0.3.6,于是我在论坛上下载了1.0.3.6固件,通过uniflash更新
当我更新MSP-EXP432E401Y固件到1.0.3.6并连接到电脑之后,可以在设备管理器中看到virtual com port,但是在端口中看到的并不是ACCtrl设备,而是USB串行设备
并且在scalable pmic gui中看到一直在waiting for data,很长时间也没有看到成功连接硬件的指示
1.请问设备管理器中所见是否正常
2.能否提供经过验证的1.0.3.6版本固件
3.请问在scalable pmic gui中,一直未连接成功的原因是什么?
4.请问launch pad中烧录1.0.3.6固件之后,I2C引脚在哪里?
求好心人解答~