This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP-EXP432E401Y: 用于通过scalable pmic gui调试TPS6594x设备的连接问题

Part Number: MSP-EXP432E401Y
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TPS6594-Q1

我在将MSP-EXP432E401Y Launch Pad作为USB转I2C的工具,希望使用scalable pmic GUI调试TPS6594x

当我打开scalable pmic GUI软件并将MSP-EXP432E401Y连接到电脑时,看到需要更新固件到1.0.3.6,于是我在论坛上下载了1.0.3.6固件,通过uniflash更新

当我更新MSP-EXP432E401Y固件到1.0.3.6并连接到电脑之后,可以在设备管理器中看到virtual com port,但是在端口中看到的并不是ACCtrl设备,而是USB串行设备

并且在scalable pmic gui中看到一直在waiting for data,很长时间也没有看到成功连接硬件的指示

1.请问设备管理器中所见是否正常

2.能否提供经过验证的1.0.3.6版本固件

3.请问在scalable pmic gui中,一直未连接成功的原因是什么?

4.请问launch pad中烧录1.0.3.6固件之后,I2C引脚在哪里?

求好心人解答~

  • 您好,您的问题我们需要升级到英文论坛看下,有答复尽快给您。

  • 您好,

    您应该会在"Select Port"下拉菜单中看到 GUI 显示了一个与您所看到的内容相匹配的命名端口。 也就代表MSP 的固件工作正常。

    您应该会在左下角看到 Hardware Connected。 当 GUI 显示"waiting for data"很长时间时,通常意味着 AEVM 希望与配置为 I2C 的器件通信,但时钟线被拉低。 您能否验证是否没有时钟信号?

    工程师正在查看1.0.3.6固件以及固件更新后 I2C 引脚所在的位置。

  • 感谢您的解答,但是现在依然有问题

    实际上,初次链接后GUI只会一直waiting for data,

    如果我主动通过左下角的按钮断开连接再重新连接,此时会出现Device setting的弹窗

    此时select port下拉栏中只有一个显示,显示的内容并不是“Texas Instruments”而是“Microsoft”

  • GUI 中提供了最新的固件。 位于以下位置:C:\Users\xName\guicomposer\runtime\gcruntime.v11\Scalable-PMICs-GUi\app\fW

    I2C 引脚如下:I2C0 SCL 为 PB2、I2C SDA 为 PB3。 

    新的情况我们会反馈给工程师,应该会在下周工作日给到答复。

  • 使用示波器测量 I2C CLK 信号时,您会看到什么? 以上信息似乎表明 MSP-EXP432E401Y Launch Pad 和 TPS6594-Q1之间没有 I2C 通信。 

  • 感谢支持,你提到的所在位置的最新固件看起来有效

    烧录该固件之后,可以看到“AEVM连接成功,但是没有连接到TPS6594”的提示,这和之前的一直停留在waiting for data是不同的

    这是因为我的包含TPS6594的主板现在还正在制板,我现在只是想提前跑通调试流程,所以现在没有东西可以接

    等到拿到我们的主板之后我可以进一步验证,但是到目前为止,我认为这也许已经代表一切工作正常了

  • 好的,那您先继续debug,如果之后有新的问题可以随时来论坛提问。