参考TM4C123G launchpad做了板子,芯片用TM4C1236D5PM,原理如下图所示:
用DK_TM4C123G的debug out口(Debug Out EN跳线已设置)作为下载口,连接板子的P4口,用LM Flash Programmer下载不成功,报错误“unable to initialize target - 0!”。
连接下载线后,target板的RESET管脚一直为低电平。断开下载线target的RESET脚为高电平
请问是什么原因造成的,如何排除?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考TM4C123G launchpad做了板子,芯片用TM4C1236D5PM,原理如下图所示:
用DK_TM4C123G的debug out口(Debug Out EN跳线已设置)作为下载口,连接板子的P4口,用LM Flash Programmer下载不成功,报错误“unable to initialize target - 0!”。
连接下载线后,target板的RESET管脚一直为低电平。断开下载线target的RESET脚为高电平
请问是什么原因造成的,如何排除?
楼上正解。
下面这个文章能帮助更好的理解ICDI的功能;
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Stellaris_LM4F120_LaunchPad_Debug_How_To#Stellaris_LaunchPad_Debug_Options
LaunchPad可以使用ICDI对外调试其他MCU,这时候把板载MCU断电后就可以了。可以下载并仿真。
DK-TM4C123G上面可以外接仿真器对目标MCU进行调试
你好,我现在也是在参考EK-TM4C1294XL的基础上,做了一块板子,想用这个开发板上面的ICDI来下载我新做的这个目标板,但是连接之后总是出现
我不知道这到底是什么地方出了问题,麻烦您可以给我解答一下吗
1.你的晶振,复位,电源电路再次检查
2.用EK-TM4C1294XL的ICDI供电,需要修改几个电阻的。默认是不能直接烧写的