#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/fpu.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
//串口接收中断服务程序
void UARTIntHandler(void)
{
ui32 ulStatus;
//获取中断状态
ulStatus = ROM_UARTIntStatus(UART0_BASE, true);
//清除中断标志
ROM_UARTIntClear(UART0_BASE, ulStatus);
//直到串口FIFO中没有数据时才退出循环
while(ROM_UARTCharsAvail(UART0_BASE))
{
//读串口接收的字符并回发
ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE,
ROM_UARTCharGetNonBlocking(UART0_BASE));
}
}
//串口发送函数
void UARTSend(const ui8 *pucBuffer, ui32 ulCount)
{
while(ulCount--)
{
//将要发送的字符写进UART
ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, *pucBuffer++);
}
}
int main(void)
{
//使能FPU
FPUEnable();
FPULazyStackingEnable();
//设置时钟直接使用外部晶振
ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC |
SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
//使能用到的外设
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
//配置PA0和PA1为串口0引脚
ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 |
GPIO_PIN_1);
//使能中断
ROM_IntMasterEnable();
//配置UART0为115200,8-N-1
ROM_UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, ROM_SysCtlClockGet(),
115200, (UART_CONFIG_WLEN_8 |
UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
//使能串口中断
ROM_IntEnable(INT_UART0);
ROM_UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
//发送提示信息
UARTSend((ui8 *)"Enter text: \r", 13);
while(1)
{
}
}
这个是我得程序,为什么会这样,我用的串口调试助手,电脑给板子发,让他受到什么回发什么,而且我也让板子发出一条消息,可那条消息电脑跟本收不到,
例如:发送22受到33 ,发11受到00,发55受到 44,发aa受到bb,发00还收到00,发33受到33 ,发44受到44,波特率电脑和板一样,没有采用校验,用的usb转232(转换芯片pl2302),芯片没问题 我在另一种板子上试了,串口调试助手我也换了好几个了结果一样