Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
1、工程如何创建和配置。
2、如何加入文件(比如启动文件)。
3、bin文件地址分配,修改哪个文件,如何修改,需要划分一个boot程序、两个app程序。
4、中断向量表配置,中断向量如何配置。
5、驱动移植(uart spi iic gpio)、目前sdk/examples/nortos/LP_MSPM0G3507/drivers只有uart,我们想要使用源码,不想使用库。
spi为slave模式,dma方式接收。
6、如何使用SysConfig生成驱动文件及工程中如何添加驱动文件。
7、如何在windows或者ubuntu上编译、下载、调试。
目前打算进行开发环境搭建,针对上述疑问麻烦给与支持,是否有一些类似腾讯会议或者电话会议方式视频支持?,非常感谢。