Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
MCAN_IR的pea位被置1,产生的仲裁协议错误该如何修复
我有一个设计,通信习曼彻斯特通讯,我需要发送5us的高电平和5us的低电平跳变通信信号,我将会使用TI的MSPMOC1104完成通信,但为什么我们无法在 TI 的 System Config 中找到与 ST 的 Cube 相同的配置选项呢?其规格似乎具备实现这种功能的能力,但这款 TI 的集成电路是否真的能够进行配置并得以实施呢?如何实现呢?我不太确定。这是我第一次使用它…
MSPM0G3107芯片,采用默认配置,即32Mhz主频下,芯片能正常工作,测试代码比较简单(在主循环中,延迟100ms,对PA8引脚进行电平翻转);
通过sysconfig配置为80Mhz,就会出现偶发性的芯片锁住,然后导致烧录器无法烧录;
烧录器尝试过DAP和Jlink,都存在同样的问题
在配置为80Mhz的时候,会出现以下提示信息
For best practices…
官方提供德血氧例程调试模式如何更改为开发模式,目前下载程序掉电数据总会丢失,需要重新下载程序
我在使用SysConfigV1.21.0结合Keil进行配置工程的时候,在打开GPIO配置界面出现了这个现象而其他的配置没有问题,请问大家知不知道如何解决呢。
While configuring my project with SysConfig V1.21.0 and Keil, I encountered an abnormal issue specifically…
我在使用SysConfigV1.21.0结合Keil进行配置工程的时候,在打开GPIO配置界面出现了这个现象而其他的配置没有问题,请问大家知不知道如何解决呢。
While configuring my project with SysConfig V1.21.0 and Keil, I encountered an abnormal issue specifically…
打开 SYSCONFIG 的GUI时,GPIO配置会出现以下报错,请问是什么原因呢?
Unable to render selectionError: launchPadShortcut: Validation failed: [
Hide Details...
{ "instancePath": "/1", "schemaPath": "#/definitions/EnumerationOption…
我遇到了一个问题,我在编译的时候产生了以下的问题下,希望可以得到帮助Error: File "D:\TI\M0_SDK\mspm0_sdk_1_30_00_03\empty\keil\'=..\'=" does not exist
at l.contents [as readScriptFile] (D:\TI\SYSCONFIG…
使用SysConfig时无法打开GPIO,会出现以下报错:
Unable to render selectionError: launchPadShortcut: Validation failed: [
Hide Details...
{ "instancePath": "/1", "schemaPath": "#/definitions/EnumerationOption…
TI的工程师,你好:
UART_echo的应用并未详细解释清楚,我想要正常使用freertos不知道该怎磨入手,例程的配置方式与NO-RTOS的是有不同的,尤其是sysconfig该怎么结合。或者说是否有相关的使用教程。
When using the CLI tool to compile and build sysconfig, the following error occurs:
Running script...
Error: cannot set 'compiler' to 'ticlang'
The command to be executed…
在使用sysconfig时,gpio功能无法配置,出现如下报错
Unable to render selectionError: launchPadShortcut: Validation failed: [
Hide Details...
{ "instancePath": "/1", "schemaPath": "#/definitions/EnumerationOption<string>/additionalProperties", "keyword…
请问MSPM0G3507如何配置内部温度传感器,SysConfig应该如何配置
您好,
由于项目中需要使用AM243x多核分享资源的功能,因此需要用到resource partition工具生成c文件并更新SBL,但我在按照C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_02_00_50\tools\sysfw\boardcfg\respart\am243x\k3-respart-tool-0.5的说明,通过script中的setup安装到sysconfig…
您好,咨询一下M0系统的单片机,软件方面是否有图形化代码生成器?
错误显示如图所示,请问如何解决?谢谢。(虽然显示错误,但程序能够正常下载、执行)
需要把MSPM0L1306单片机的运行频率设置为4MHZ,我们不知道设置的子函数,也不知道怎么设置,请告诉一下设置代码,谢谢。
Would you please tell me the code of how to set the 4MHZ, about the MSPM0L1306, we don't know how to write…
从官网下载了最新的SDK和sysconfig,请问IAR patch从哪里下载?
MSPM0L1306在低温-40度不能启动,,担心可能是单片机运行频率的问题,用的是单片机的内部晶振,ROSC接了一个100K,25PPM的电阻,请问怎么设置单片机的运行频率?就是上电设置单片机运行频率的代码,想让单片机在低频率下运行看看,比如是设置为4MHZ的运行频率,急,谢谢了!