This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM2732: 2243无法正常发波

Part Number: AM2732


rlSensorStart 函数无法正常运行,但是前期的射频初始化和波形配置都是正常的


调试过程中会发现程序卡死在上图中的位置
希望能帮忙看下是什么问题,谢谢

  • 您好,以下是一些可能导致该问题的原因和解决方法:

    1. 检查射频信号:确保射频信号的连接和配置正确。检查射频模块的电源、时钟和相关设置,确保其正常工作

    2. 检查波形配置:确认波形配置的参数和设置是否正确。检查波形发生器的配置,包括频率、幅度、相位等参数,确保其与您的需求相匹配。

    3. 检查传感器接口:确保传感器与AM2732设备的接口连接正确。检查传感器的引脚连接,确保它们与设备的引脚相对应并正确连接。

    4. 检查传感器驱动程序:确保传感器驱动程序正确加载并与AM2732设备兼容。检查驱动程序的版本和配置,确保其与您使用的设备和操作系统相匹配。

    5. 检查传感器供电:确保传感器获得足够的电源供应。检查传感器的电源线路和电源电压,确保其在规定的范围内。

    6. 调试和日志记录:尝试在代码中添加调试输出和日志记录,以便更详细地了解rlSensorStart函数的执行过程和可能的错误。通过输出和日志,您可能能够确定问题所在并采取相应的解决方法。

  • 1.电源时钟配置在mmwave_open中配置了  没有报错;
    2.波形验证过是没问题的;
    3.传感器接口链接的话是用官方软件测过,硬件应该也是正常的;
    4.驱动版本用的是mcu_plus_sdk_awr294x_08_04_00_18   和 mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02 ,
    5.用的是12V电源
    6.他跑到上面的分支里就飞了,查了下好像是这个信号量【 rl_driverData.devMutex[devIndex]  】 ,没有释放导致的

    希望能帮忙详细看看  谢谢!

  • 您好,

    信号量是一种用于同步和互斥访问共享资源的机制,如果没有正确释放信号量,可能导致资源无法被其他线程或任务访问,从而导致系统错误或故障。

    要解决这个问题,您可以检查代码中是否存在信号量的获取和释放操作。确保在获取资源之后,及时释放信号量,以便其他任务可以访问该资源。您可以检查相关代码段,查看是否存在遗漏释放信号量的情况。

    另外,您还可以检查以下几个方面来排查问题:1. 确保在使用信号量之前,已经正确初始化了信号量对象。2. 检查获取和释放信号量的函数调用是否正确,参数是否正确传递。3. 确保没有在获取信号量之前发生了异常或错误的情况,导致没有正确释放信号量。4. 可以考虑使用调试工具或日志输出来跟踪信号量的获取和释放过程,以便更好地定位问题。

  • 您好,如果问题仍然存在,您可能需要进一步调试代码,查看一下调用堆栈。