Part Number: MSPM0L1306
我基于中断的例程使用printf函数,但是重定向失败了,输出到了CIO的对话框中,没有定向到串口,而且__io_putchar函数没有被调用
代码如下,工程属性配置中是否应该进行修改
#include "ti_msp_dl_config.h"
#include <stdio.h>
uint8_t data = 0;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
int __io_putchar(int ch)
{
DL_UART_Main_transmitData(UART_0_INST, (uint8_t)ch);
while(uart_send_complete_flag == false){}
uart_send_complete_flag = false;
return ch;
}
int main(void)
{
SYSCFG_DL_init();
NVIC_ClearPendingIRQ(UART_0_INST_INT_IRQN);
NVIC_EnableIRQ(UART_0_INST_INT_IRQN);
DL_SYSCTL_enableSleepOnExit();
while (1) {
printf("Hello World!\n");
}
}
void UART_0_INST_IRQHandler(void)
{
switch (DL_UART_Main_getPendingInterrupt(UART_0_INST)) {
case DL_UART_MAIN_IIDX_RX:
data = DL_UART_Main_receiveData(UART_0_INST);
DL_UART_Main_transmitData(UART_0_INST, data);
break;
case DL_UART_MAIN_IIDX_TX:
uart_send_complete_flag = true;
break;
default:
break;
}
}