This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSPM0G3507: 有關MSPM0G3507 問題

Part Number: MSPM0G3507

Hi, Support Team

關於MCU : MSPM0G3507 (64 pin) 有三個部分問題想跟您請教~

 

>> 因要選擇使用Crystal, 從規格書中整理如下規格, 請幫忙確認和建議, 謝謝~

  1. F(LFXT/HFXT): 32.768KHZ/4MHZ
  2. Temperature: -40度-+50度(up)
  3. Tolerance: +-20ppm
  4. ESR: 請幫忙建議
  5. Load Capacitance: 2pF
  6. Driver Level: 請幫忙建議

 

>> 請問QSPI Flash memory 是否有AVL的料件呢? 謝謝~

 

>> 關於Timer有不了解的的部分, 想像您請教~

  1. TIMGx 和 TIMAx 的差別功能有哪些? 一般PWM訊號要以哪個為主? (圖一)
  2. 其中TIMG8_IDX 的功能是支援哪些訊號時用呢? (圖二)
  3. TIMAx_Cx 和TIMAx_CxN的差異是什麼? (圖三)

 

(圖一)

 

(圖二)

 

(圖三)

 

 

以上煩請幫忙撥空解答, 感謝~

Lawrence