Part Number: MSP432E401Y
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
您好,我们在使用MSP432E401Y LaunchPad开发套件结合Scalable PMICs GUI对TSP6593Q1进行测试验证时,首先将USB线缆连接至XDS110端后下载XDS110驱动安装,电脑设备管理器可以正确识别到XDS110端的串口,如下图所示:


随后在英文论坛与其他帖子中了解到,需要通过XDS110端口给MSP432E401Y芯片烧写固件,于是通过UNIFlash给MSP432E401Y烧写了版本为1.0.3.6的固件,并且可以正常通过UNIFlash软件访问其内存,如下图所示:

在下载完固件以后需要将USB线缆插入U7,即靠近MSP432E401Y芯片侧的USB端口,并将JP1切换至中间导通与外部供电3.3V,如下图所示:

理论上在电脑的设备管理器其他设备处会出现一个Virtual com port,此后Scalable PMICs GUI软件就会读取到硬件平台,但是电脑设备管理器却没有任何反应,上位机也无法正常读取到硬件平台,如下所示:

目前经过测量,硬件供电电压正常,芯片可正常发热,晶振正常起振,并可利用XDS110访问芯片内存与Flash,硬件上暂未发现问题。
目前已尝试过的解决方法有:
1.两端同时连接USB线缆
2.在MSP432E401Y供电时断开XDS110部分的供电
3.采用外置5V稳压源供电
4.换更换电脑进行尝试
5.更换安装版Scalable PMICs GUI软件至网页版
6. 重新烧写1.0.3.6固件
7.采用网线进行连接
8.更换USB数据线缆
均无法解决此问题,实际上在第一次烧写固件并更换USB线缆连接后,在电脑设备管理器栏的其他设备里短暂出现过一次Virtual com port,但是似乎并不稳定,在约几分钟后消失,此后并再没成功出现过吗,请问有无方法解决此问题?谢谢。