Part Number: AM2432
SDK:mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_43
使用的是ethercat slave sample 这个。examples\industrial_comms\ethercat_slave_demo\simple
PLC使用的是codesys。
在开发板上面跑这个example,是正常的。不管是带着网线上电还是先上电后接网线,都可以扫描到设备。
移植到我们的自己的板子。PHY换成了DP83826。 其中RXLINK引脚接到的是DP83826的LED1。看开发板上面接的是DP83869的LED0。
现象:我们的板子烧录程序后,如果先接网线再上电,codesys可以正常扫描出来ethercat设备。然后codesys 上位机可以点运行,ethercat通信正常。
如果先上电,系统起来后,再插网线。这时候codesys无法扫描ethercat设备。但是可以点运行,正常通信。就是无法扫描。而且,点过运行后,再回到扫描,也可以扫描出来设备。
#define ECAT_PHYADDR_IN 4 // (3u)
#define ECAT_PHYADDR_OUT 5 // (15u)
#define ECAT_PHYPOLINVERT_IN (true)
#define ECAT_PHYPOLINVERT_OUT (true)
#define ECAT_PHYUSERXLINK_IN (true)
#define ECAT_PHYUSERXLINK_OUT (true)
而且,还有的问题是: PHY的IN和OUT,改了没有效果。始终是默认为MII1为IN,MII2为OUT。改不了IN和OUT的交换。ECAT_PHYPOLINVERT_IN 和ECAT_PHYUSERXLINK_IN 参数改过了,也没有效果。
就是这个能扫描到设备,是不是sdk里设计了什么条件判断呢,或者说是依赖什么条件,才可以允许扫描。
另外,我们的ethercat slave已经注册ethercat会员,有ethercat设备号,也下载和ssc stack进行移植,解除了限制。