This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在SYSCONFIG配置时使用I2C时SCL和SDA引脚都是输入模式,但是如果是controller mode 下应该是输出模式,并且这种情况是默认无法修改的
起因是 我想用I2C与OLED通信,但是无法实现,我发现SPI设置是正常的输出模式。
同时我想请各位大佬帮我看看我的代码对不对,主要是向控制器写命令的函数我不太确定
灰常感谢各位
你好,
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte){DL_I2C_transmitControllerData(I2C1, IIC_Byte);}
void DL_I2C_transmitControllerData(I2C_Regs *i2c, uint8_t data),第二个参数属性应该是uint8_t.
在SYSCONFIG配置时使用I2C时SCL和SDA引脚都是输入模式,但是如果是controller mode 下应该是输出模式,
确实无法修改,但是这里输入输出应该是都可以。
你可以参考下SDK中的例程:mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\i2c_controller_rw_multibyte_fifo_interrupts
您好,非常感谢您的回复,但是我已经检查了所有例程,基本上都是这样的,我发现下方有自定义引脚,里面可以选择invert选项,按照软件的解释应该是输入转输出,但是这依旧无法解决我OLED亮不了的情况,同时非常感谢您对我代码的建议
以下是我的OLED.c文件
#include "oled.h" // the storage format is as follow //[0]0 1 2 3 ... 127 //[1]0 1 2 3 ... 127 //[2]0 1 2 3 ... 127 //[3]0 1 2 3 ... 127 //[4]0 1 2 3 ... 127 //[5]0 1 2 3 ... 127 //[6]0 1 2 3 ... 127 //[7]0 1 2 3 ... 127 /********************************************** //IIC Start **********************************************/ void IIC_Start() { OLED_SCLK_Set(); OLED_SDIN_Set(); OLED_SDIN_Clr(); OLED_SCLK_Clr(); } /********************************************** //IIC Stop **********************************************/ void IIC_Stop() { OLED_SCLK_Set(); // OLED_SCLK_Clr(); OLED_SDIN_Clr(); OLED_SDIN_Set(); } void IIC_Wait_Ack() { OLED_SCLK_Set(); OLED_SCLK_Clr(); } /********************************************** // IIC Write byte **********************************************/ void Write_IIC_Byte(uint8_t IIC_Byte) { DL_I2C_transmitControllerData(I2C1, IIC_Byte); // unsigned char i; // unsigned char m, da; // OLED_SCLK_Clr(); // for (i = 0; i < 8; i++) // { // m = da; // // OLED_SCLK_Clr(); // m = m & 0x80; // if (m == 0x80) // { // OLED_SDIN_Set(); // } // else // OLED_SDIN_Clr(); // da = da << 1; // OLED_SCLK_Set(); // delay_us(100); // OLED_SCLK_Clr(); // } } /********************************************** // IIC Write Command **********************************************/ void OLED_WR_CMD(unsigned char IIC_Command) { IIC_Start(); Write_IIC_Byte(0x78); // Slave address,SA0=0 IIC_Wait_Ack(); Write_IIC_Byte(0x00); // write command IIC_Wait_Ack(); Write_IIC_Byte(IIC_Command); IIC_Wait_Ack(); IIC_Stop(); } /********************************************** // IIC Write Data **********************************************/ void OLED_WR_DATA(unsigned char IIC_Data) { IIC_Start(); Write_IIC_Byte(0x78); // D/C#=0; R/W#=0 IIC_Wait_Ack(); Write_IIC_Byte(0x40); // write data IIC_Wait_Ack(); Write_IIC_Byte(IIC_Data); IIC_Wait_Ack(); IIC_Stop(); } uint8_t CMD_Data[] = { 0xAE, 0xD5, 0x80, 0xA8, 0x3F, 0xD3, 0x00, 0x40, 0xA1, 0xC8, 0xDA, 0x12, 0x81, 0xCF, 0xD9, 0xF1, 0xDB, 0x40, 0xA4, 0xA6, 0x8D, 0x14, 0xAF}; /** * @function: void OLED_Init(void) * @description: OLED初始化 * @return {*} */ void OLED_Init(void) { delay_ms(200); uint8_t i = 0; for (i = 0; i < 23; i++) { OLED_WR_CMD(CMD_Data[i]); } } /** * @function: void OLED_PartClear(void) * @description: 局部清除 * @return {*} */ void OLED_PartClear(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1) { uint8_t x = 0, y = 0; if (y1 % 8 == 0) y = y1 / 8; else y = y1 / 8 + 1; for (y = y0; y < y1; y++) { OLED_Set_Pos(x0, y); for (x = x0; x < x1; x++) { OLED_WR_DATA(0); } } } /** * @function: OLED_Clear(void) * @description: 清屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!! * @return {*} */ void OLED_Clear(void) { uint8_t i, n; for (i = 0; i < 8; i++) { OLED_WR_CMD(0xb0 + i); // 设置页地址(0~7) OLED_WR_CMD(0x00); // 设置显示位置—列低地址 OLED_WR_CMD(0x10); // 设置显示位置—列高地址 for (n = 0; n < 128; n++) { OLED_WR_DATA(0); } } } /** * @function: void OLED_Display_On(void) * @description: 开启OLED显示 * @return {*} */ void OLED_Display_On(void) { OLED_WR_CMD(0X8D); // SET DCDC命令 OLED_WR_CMD(0X14); // DCDC ON OLED_WR_CMD(0XAF); // DISPLAY ON,打开显示 } /** * @function: void OLED_Display_Off(void) * @description: 关闭OLED显示 * @return {*} */ void OLED_Display_Off(void) { OLED_WR_CMD(0X8D); // SET DCDC命令 OLED_WR_CMD(0X10); // DCDC OFF OLED_WR_CMD(0XAE); // DISPLAY OFF,关闭显示 } /** * @function: void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y) * @description: 坐标设置 * @param {uint8_t} x,y * @return {*} */ void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y) { OLED_WR_CMD(0xb0 + y); // 设置页地址(0~7) OLED_WR_CMD(((x & 0xf0) >> 4) | 0x10); // 设置显示位置—列高地址 OLED_WR_CMD(x & 0x0f); // 设置显示位置—列低地址 } /** * @function: unsigned int oled_pow(uint8_t m,uint8_t n) * @description: m^n函数 * @param {uint8_t} m,n * @return {unsigned int} result */ unsigned int oled_pow(uint8_t m, uint8_t n) { unsigned int result = 1; while (n--) result *= m; return result; } /** * @function: void OLED_ShowChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t Char_Size,uint8_t Color_Turn) * @description: 在OLED12864特定位置开始显示一个字符 * @param {uint8_t} x字符开始显示的横坐标 * @param {uint8_t} y字符开始显示的纵坐标 * @param {uint8_t} chr待显示的字符 * @param {uint8_t} Char_Size待显示字符的字体大小,选择字体 16/12 * @param {uint8_t} Color_Turn是否反相显示(1反相、0不反相) * @return {*} */ void OLED_ShowChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t Char_Size, uint8_t Color_Turn) { unsigned char c = 0, i = 0; c = chr - ' '; // 得到偏移后的值 if (x > 128 - 1) { x = 0; y = y + 2; } if (Char_Size == 16) { OLED_Set_Pos(x, y); for (i = 0; i < 8; i++) { if (Color_Turn) OLED_WR_DATA(~F8X16[c * 16 + i]); else OLED_WR_DATA(F8X16[c * 16 + i]); } OLED_Set_Pos(x, y + 1); for (i = 0; i < 8; i++) { if (Color_Turn) OLED_WR_DATA(~F8X16[c * 16 + i + 8]); else OLED_WR_DATA(F8X16[c * 16 + i + 8]); } } else { OLED_Set_Pos(x, y); for (i = 0; i < 6; i++) { if (Color_Turn) OLED_WR_DATA(~F6x8[c][i]); else OLED_WR_DATA(F6x8[c][i]); } } } /** * @function: void OLED_ShowString(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t *chr, uint8_tChar_Size, uint8_t Color_Turn) * @description: 在OLED12864特定位置开始显示字符串 * @param {uint8_t} x待显示字符串的开始横坐标x:0~127 * @param {uint8_t} y待显示字符串的开始纵坐标 y:0~7,若选择字体大小为16,则两行数字之间需要间隔2,若选择字体大小为12,间隔1 * @param {uint8_t} *chr待显示的字符串 * @param {uint8_t} Char_Size待显示字符串的字体大小,选择字体 16/12,16为8X16,12为6x8 * @param {uint8_t} Color_Turn是否反相显示(1反相、0不反相) * @return {*} */ void OLED_ShowString(uint8_t x, uint8_t y, char *chr, uint8_t Char_Size, uint8_t Color_Turn) { uint8_t j = 0; while (chr[j] != '\0') { OLED_ShowChar(x, y, chr[j], Char_Size, Color_Turn); if (Char_Size == 12) // 6X8的字体列加6,显示下一个字符 x += 6; else // 8X16的字体列加8,显示下一个字符 x += 8; if (x > 122 && Char_Size == 12) // TextSize6x8如果一行不够显示了,从下一行继续显示 { x = 0; y++; } if (x > 120 && Char_Size == 16) // TextSize8x16如果一行不够显示了,从下一行继续显示 { x = 0; y++; } j++; } } /** * @function: void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsigned int num,uint8_t len,uint8_t size2, Color_Turn) * @description: 显示数字 * @param {uint8_t} x待显示的数字起始横坐标,x:0~126 * @param {uint8_t} y待显示的数字起始纵坐标, y:0~7,若选择字体大小为16,则两行数字之间需要间隔2,若选择字体大小为12,间隔1 * @param {unsigned int} num:输入的数据 * @param {uint8_t } len:输入的数据位数 * @param {uint8_t} size2:输入的数据大小,选择 16/12,16为8X16,12为6x8 * @param {uint8_t} Color_Turn是否反相显示(1反相、0不反相) * @return {*} */ void OLED_ShowNum(uint8_t x, uint8_t y, unsigned int num, uint8_t len, uint8_t size2, uint8_t Color_Turn) { uint8_t t, temp; uint8_t enshow = 0; for (t = 0; t < len; t++) { temp = (num / oled_pow(10, len - t - 1)) % 10; if (enshow == 0 && t < (len - 1)) { if (temp == 0) { OLED_ShowChar(x + (size2 / 2) * t, y, ' ', size2, Color_Turn); continue; } else enshow = 1; } OLED_ShowChar(x + (size2 / 2) * t, y, temp + '0', size2, Color_Turn); } } /** * @function: void OLED_Showdecimal(uint8_t x,uint8_t y,float num,uint8_t z_len,uint8_t f_len,uint8_t size2, uint8_t Color_Turn) * @description: 显示正负浮点数 * @param {uint8_t} x待显示的数字起始横坐标,x:0~126 * @param {uint8_t} y待显示的数字起始纵坐标, y:0~7,若选择字体大小为16,则两行数字之间需要间隔2,若选择字体大小为12,间隔1 * @param {float} num:输入的浮点型数据 * @param {uint8_t } z_ len:整数部分的位数 * @param {uint8_t } f_len: 小数部分的位数 * @param {uint8_t} size2:输入的数据大小,选择 16/12,16为8X16,12为6x8 * @param {uint8_t} Color_Turn是否反相显示(1反相、0不反相) * @return {*} */ void OLED_Showdecimal(uint8_t x, uint8_t y, float num, uint8_t z_len, uint8_t f_len, uint8_t size2, uint8_t Color_Turn) { uint8_t t, temp, i = 0; // i为负数标志位 uint8_t enshow; int z_temp, f_temp; if (num < 0) { z_len += 1; i = 1; num = -num; } z_temp = (int)num; // 整数部分 for (t = 0; t < z_len; t++) { temp = (z_temp / oled_pow(10, z_len - t - 1)) % 10; if (enshow == 0 && t < (z_len - 1)) { if (temp == 0) { OLED_ShowChar(x + (size2 / 2) * t, y, ' ', size2, Color_Turn); continue; } else enshow = 1; } OLED_ShowChar(x + (size2 / 2) * t, y, temp + '0', size2, Color_Turn); } // 小数点 OLED_ShowChar(x + (size2 / 2) * (z_len), y, '.', size2, Color_Turn); f_temp = (int)((num - z_temp) * (oled_pow(10, f_len))); // 小数部分 for (t = 0; t < f_len; t++) { temp = (f_temp / oled_pow(10, f_len - t - 1)) % 10; OLED_ShowChar(x + (size2 / 2) * (t + z_len) + 5, y, temp + '0', size2, Color_Turn); } if (i == 1) // 如果为负,就将最前的一位赋值‘-’ { OLED_ShowChar(x, y, '-', size2, Color_Turn); i = 0; } } /** * @function: void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no, uint8_t Color_Turn) * @description: 在OLED特定位置开始显示16X16汉字 * @param {uint8_t} x待显示的汉字起始横坐标x: 0~112,两列汉字之间需要间隔16 * @param {uint8_t} y待显示的汉字起始纵坐标 y: 0~6 , 两行汉字之间需要间隔2 * @param {uint8_t} no待显示的汉字编号 * @param {uint8_t} Color_Turn是否反相显示(1反相、0不反相) * @return {*} */ void OLED_ShowCHinese(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t no, uint8_t Color_Turn) { uint8_t t = 0; OLED_Set_Pos(x, y); for (t = 0; t < 16; t++) { if (Color_Turn) OLED_WR_DATA(~Hzk[2 * no][t]); // 显示汉字的上半部分 else OLED_WR_DATA(Hzk[2 * no][t]); // 显示汉字的上半部分 } OLED_Set_Pos(x, y + 1); for (t = 0; t < 16; t++) { if (Color_Turn) OLED_WR_DATA(~Hzk[2 * no + 1][t]); // 显示汉字的上半部分 else OLED_WR_DATA(Hzk[2 * no + 1][t]); // 显示汉字的上半部分 } } /** * @function: void OLED_DrawBMP(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t * BMP,uint8_t Color_Turn) * @description: 在OLED特定区域显示BMP图片 * @param {uint8_t} x0图像开始显示横坐标 x0:0~127 * @param {uint8_t} y0图像开始显示纵坐标 y0:0~7 * @param {uint8_t} x1图像结束显示横坐标 x1:1~128 * @param {uint8_t} y1图像结束显示纵坐标 y1:1~8 * @param {uint8_t} *BMP待显示的图像数据 * @param {uint8_t} Color_Turn是否反相显示(1反相、0不反相) * @return {*} */ void OLED_DrawBMP(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t *BMP, uint8_t Color_Turn) { uint32_t j = 0; uint8_t x = 0, y = 0; if (y1 % 8 == 0) y = y1 / 8; else y = y1 / 8 + 1; for (y = y0; y < y1; y++) { OLED_Set_Pos(x0, y); for (x = x0; x < x1; x++) { if (Color_Turn) OLED_WR_DATA(~BMP[j++]); // 显示反相图片 else OLED_WR_DATA(BMP[j++]); // 显示图片 } } } /** * @function: void OLED_HorizontalShift(uint8_t direction) * @description: 屏幕内容水平全屏滚动播放 * @param {uint8_t} direction LEFT 0x27 RIGHT 0x26 * @return {*} */ void OLED_HorizontalShift(uint8_t direction) { OLED_WR_CMD(0x2e); // 停止滚动 OLED_WR_CMD(direction); // 设置滚动方向 OLED_WR_CMD(0x00); // 虚拟字节设置,默认为0x00 OLED_WR_CMD(0x00); // 设置开始页地址 OLED_WR_CMD(0x07); // 设置每个滚动步骤之间的时间间隔的帧频 // 0x00-5帧, 0x01-64帧, 0x02-128帧, 0x03-256帧, 0x04-3帧, 0x05-4帧, 0x06-25帧, 0x07-2帧, OLED_WR_CMD(0x07); // 设置结束页地址 OLED_WR_CMD(0x00); // 虚拟字节设置,默认为0x00 OLED_WR_CMD(0xff); // 虚拟字节设置,默认为0xff OLED_WR_CMD(0x2f); // 开启滚动-0x2f,禁用滚动-0x2e,禁用需要重写数据 } /** * @function: void OLED_Some_HorizontalShift(uint8_t direction,uint8_t start,uint8_t end) * @description: 屏幕部分内容水平滚动播放 * @param {uint8_t} direction LEFT 0x27 RIGHT 0x26 * @param {uint8_t} start 开始页地址 0x00~0x07 * @param {uint8_t} end 结束页地址 0x01~0x07 * @return {*} */ void OLED_Some_HorizontalShift(uint8_t direction, uint8_t start, uint8_t end) { OLED_WR_CMD(0x2e); // 停止滚动 OLED_WR_CMD(direction); // 设置滚动方向 OLED_WR_CMD(0x00); // 虚拟字节设置,默认为0x00 OLED_WR_CMD(start); // 设置开始页地址 OLED_WR_CMD(0x07); // 设置每个滚动步骤之间的时间间隔的帧频,0x07即滚动速度2帧 OLED_WR_CMD(end); // 设置结束页地址 OLED_WR_CMD(0x00); // 虚拟字节设置,默认为0x00 OLED_WR_CMD(0xff); // 虚拟字节设置,默认为0xff OLED_WR_CMD(0x2f); // 开启滚动-0x2f,禁用滚动-0x2e,禁用需要重写数据 } /** * @function: void OLED_VerticalAndHorizontalShift(uint8_t direction) * @description: 屏幕内容垂直水平全屏滚动播放 * @param {uint8_t} direction 右上滚动 0x29 * 左上滚动 0x2A * @return {*} */ void OLED_VerticalAndHorizontalShift(uint8_t direction) { OLED_WR_CMD(0x2e); // 停止滚动 OLED_WR_CMD(direction); // 设置滚动方向 OLED_WR_CMD(0x01); // 虚拟字节设置 OLED_WR_CMD(0x00); // 设置开始页地址 OLED_WR_CMD(0x07); // 设置每个滚动步骤之间的时间间隔的帧频,即滚动速度 OLED_WR_CMD(0x07); // 设置结束页地址 OLED_WR_CMD(0x01); // 垂直滚动偏移量 OLED_WR_CMD(0x00); // 虚拟字节设置,默认为0x00 OLED_WR_CMD(0xff); // 虚拟字节设置,默认为0xff OLED_WR_CMD(0x2f); // 开启滚动-0x2f,禁用滚动-0x2e,禁用需要重写数据 } /** * @function: void OLED_DisplayMode(uint8_t mode) * @description: 屏幕内容取反显示 * @param {uint8_t} direction ON 0xA7 , * OFF 0xA6 默认此模式,设置像素点亮 * @return {*} */ void OLED_DisplayMode(uint8_t mode) { OLED_WR_CMD(mode); } /** * @function: void OLED_IntensityControl(uint8_t intensity) * @description: 屏幕亮度调节 * @param {uint8_t} intensity 0x00~0xFF,RESET=0x7F * @return {*} */ void OLED_IntensityControl(uint8_t intensity) { OLED_WR_CMD(0x81); OLED_WR_CMD(intensity); }
这是我的oled.h
#ifndef __OLED_H #define __OLED_H #include <ti_msp_dl_config.h> #include "delay.h" #include "oledfont.h" #define OLED_MODE 0 #define SIZE 8 #define XLevelL 0x00 #define XLevelH 0x10 #define Max_Column 128 #define Max_Row 64 #define Brightness 0xFF #define X_WIDTH 128 #define Y_WIDTH 64 #define OLED_SCLK_Clr() DL_GPIO_clearPins(GPIO_I2C_SCL_PORT, GPIO_I2C_SCL_PIN) // CLK #define OLED_SCLK_Set() DL_GPIO_setPins(GPIO_I2C_SCL_PORT, GPIO_I2C_SCL_PIN) #define OLED_SDIN_Clr() DL_GPIO_clearPins(GPIO_I2C_SDA_PORT, GPIO_I2C_SDA_PIN) // DIN #define OLED_SDIN_Set() DL_GPIO_setPins(GPIO_I2C_SDA_PORT, GPIO_I2C_SDA_PIN) #define OLED_CMD 0 #define OLED_DATA 1 // Functions to control OLED are as follows void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd); void OLED_WR_DATA(uint8_t data); void write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte); void OLED_Init(void); void OLED_Clear(void); void OLED_Display_On(void); void OLED_Display_Off(void); void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y); void OLED_PartClear(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1); void OLED_ShowNum(uint8_t x, uint8_t y, unsigned int num, uint8_t len, uint8_t size2, uint8_t Color_Turn); void OLED_Showdecimal(uint8_t x, uint8_t y, float num, uint8_t z_len, uint8_t f_len, uint8_t size2, uint8_t Color_Turn); void OLED_ShowChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t Char_Size, uint8_t Color_Turn); void OLED_ShowString(uint8_t x, uint8_t y, char *chr, uint8_t Char_Size, uint8_t Color_Turn); void OLED_ShowCHinese(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t no, uint8_t Color_Turn); void OLED_DrawBMP(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t *BMP, uint8_t Color_Turn); void OLED_HorizontalShift(uint8_t direction); void OLED_Some_HorizontalShift(uint8_t direction, uint8_t start, uint8_t end); void OLED_VerticalAndHorizontalShift(uint8_t direction); void OLED_DisplayMode(uint8_t mode); void OLED_IntensityControl(uint8_t intensity); #endif
感谢您的建议,我尝试使用模拟IO与OLED通信,但是还是不行
void IIC_Start() { delay_us(1); OLED_SCLK_Set(); delay_us(1); OLED_SDIN_Set(); delay_us(1); OLED_SDIN_Clr(); } /********************************************** //IIC Stop **********************************************/ void IIC_Stop() { delay_us(1); OLED_SCLK_Set(); delay_us(1); OLED_SDIN_Clr(); delay_us(1); OLED_SDIN_Set(); } void IIC_Wait_Ack() { delay_us(1); OLED_SCLK_Set(); delay_us(1); OLED_SCLK_Clr(); } /********************************************** // IIC Write byte **********************************************/ void Write_IIC_Byte(uint8_t IIC_Byte) { uint8_t i; uint8_t m, da; da = IIC_Byte; OLED_SCLK_Clr(); delay_us(1); for (i = 0; i < 8; i++) { m = da; m = m & 0x80; if (m == 0x80) { OLED_SDIN_Set(); } else OLED_SDIN_Clr(); da = da << 1; delay_us(1); OLED_SCLK_Set(); delay_us(1); OLED_SCLK_Clr(); delay_us(1); } }
这是我的配置文件
/** * These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads * via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments. * @cliArgs --device "MSPM0G350X" --package "LQFP-64(PM)" --part "Default" --product "mspm0_sdk@1.20.01.06" * @versions {"tool":"1.18.0+3266"} */ /** * Import the modules used in this configuration. */ const GPIO = scripting.addModule("/ti/driverlib/GPIO", {}, false); const GPIO1 = GPIO.addInstance(); const GPIO2 = GPIO.addInstance(); /** * Write custom configuration values to the imported modules. */ GPIO1.$name = "LED"; GPIO1.associatedPins.create(2); GPIO1.associatedPins[0].assignedPin = "26"; GPIO1.associatedPins[0].ioStructure = "SD"; GPIO1.associatedPins[0].$name = "RED"; GPIO1.associatedPins[0].assignedPort = "PORTB"; GPIO1.associatedPins[1].assignedPin = "27"; GPIO1.associatedPins[1].ioStructure = "SD"; GPIO1.associatedPins[1].$name = "GREEN"; GPIO1.associatedPins[1].assignedPort = "PORTB"; const Board = scripting.addModule("/ti/driverlib/Board", {}, false); Board.peripheral.$assign = "DEBUGSS"; Board.peripheral.swclkPin.$assign = "PA20"; Board.peripheral.swdioPin.$assign = "PA19"; GPIO2.$name = "GPIO_I2C"; GPIO2.associatedPins.create(2); GPIO2.associatedPins[0].$name = "SCL"; GPIO2.associatedPins[0].ioStructure = "SD"; GPIO2.associatedPins[0].initialValue = "SET"; GPIO2.associatedPins[0].internalResistor = "PULL_UP"; GPIO2.associatedPins[0].pin.$assign = "PB7"; GPIO2.associatedPins[1].$name = "SDA"; GPIO2.associatedPins[1].internalResistor = "PULL_UP"; GPIO2.associatedPins[1].ioStructure = "SD"; GPIO2.associatedPins[1].initialValue = "SET"; GPIO2.associatedPins[1].pin.$assign = "PB6"; const SYSCTL = scripting.addModule("/ti/driverlib/SYSCTL", {}, false); SYSCTL.forceDefaultClkConfig = true; SYSCTL.clockTreeEn = true; /** * Pinmux solution for unlocked pins/peripherals. This ensures that minor changes to the automatic solver in a future * version of the tool will not impact the pinmux you originally saw. These lines can be completely deleted in order to * re-solve from scratch. */ GPIO1.associatedPins[0].pin.$suggestSolution = "PB26"; GPIO1.associatedPins[1].pin.$suggestSolution = "PB27";
我加入了内置的上拉电阻,但是OLED依旧没有反应,但是我的OLED在其他设备上是可以正常使用的,我将系统板上的LED与I2C的两条线相连,灯在闪烁至少显示引脚通信是没有问题的,也非常感谢您的耐心帮助