This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
#include "utils/uartstdio.h" 这个部分的内容在Tiva wave给的Timer.c上面是可以使用的,但在自己配置编译中一直出错。配置步骤也是按照你的来的。
就这个文件的问题,我看到http://bbs.eeworld.com.cn/thread-415259-1-1.html,也是一直没人给过解答,都说文件配置一下怎么样的,并没有给出具体的方法。
这个是CCS的问题,还是我自己的配置问题。希望能给我一个答复。
请加入相应的库文件driverlib.bin。
如果使用的是CCS,那么该文件在
..\Tivaware\driverlib\ccs\Debug路径下。
对于其他的开发环境,保存在相应的目录下。
针对
unresolved symbol UARTprintf, first referenced in ./main.obj
unresolved symbol UARTStdioConfig, first referenced in ./main.obj
请把uartstdio.c添加到工程中,
该文件位置是..\Tivaware\utils目录下。
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/65071.aspx
这是这边给的答复,我按照这个问题配置了一下是可以的。
是不是因为utils没有在driverlib的库中?
比如timer.c这个例子,tiva wave 上面有的。使用了utils/uartstdio.c 文件。想知道为什么我们需要手动把这个c文件添加到工程下面。那个h文件就不用添加。