Part Number: MSPM0G3507
Hi ti team,
我客户此次使用工程样品MSPM0G3507 PP 1000PCS试产,其中有17PCS读写64K以后的Flash会失败,失败后会死机复位,请问这是什么原因造成,Thanks!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: MSPM0G3507
Hi ti team,
我客户此次使用工程样品MSPM0G3507 PP 1000PCS试产,其中有17PCS读写64K以后的Flash会失败,失败后会死机复位,请问这是什么原因造成,Thanks!
关于你的问题,是回流炉前读取flash,还是炉后读取flash的。
1.编程地址数据未擦除
写数据之前需要擦除对应地址数据才能正常写入,否则会出现失败。
擦除数据通常是页,或扇区,写入某个地址数据,就可能影响其他地址的数据,如果直接覆盖就会出现问题。
通常的做法是读出整页(或扇区)数据并缓存,再擦除整页,再写入。
2.擦除时读取数据
内部Flash在进行写或擦除操作时,总线处于阻塞状态,此时读取Flash数据就会出现失败。
通过标志判断写/擦除操作是否完成。
3.电压不稳定写入失败
处于外界干扰较大的环境,供电就有暂降的可能,而对内部Flash进行操作时,如果低于特定电压就会出现编程失败。
操作Flash的最低电压既与工作频率有关,具体需要看数据手册。
www.ti.com.cn/.../mspm0g3507
4. SPI配置
参考其他例程的 SPI 配置,看是否是配置不当引起的问题。测试修改SPI 的clk和data引脚GPIO speed看看。
5. 如果是炉后的话,也要考虑是否是焊接不良引起的。
谢谢!