This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求一个MP4,MP5方案

Other Parts Discussed in Thread: TSB43AB23

要求:有U盘无损APE格式解码,有蓝牙,FM ,AUX输入功能,遥控,中文显示歌曲。最好有I2S音频信号输出。音质好,最好支持24B/192K的无损音乐。请问下TI有没这方面的解码IC。

  • 我们都知道,一台电脑总会有一个中央处理器,就是那个叫CPU的帅哥。实际上,电脑上不止有一个处理器,但只有Intel和AMD还有VIA等厂商生产的那种负责主要运算的处理器才称之为“中央处理器”,NVIDIA生产的G200就只是一个图形处理器,简称为GPU,而创新的EMU10KII因为功能更加专一,所以叫它音效处理芯片。对于MP4,它也需要一个处理器来识别按键的响应、从闪存中读取数据并解码成图像并输出给液晶屏,这兄弟大包大揽,所以我们就叫它“主控芯片”。

     主控芯片是MP4的心脏

      主控芯片的不同构架和频率决定了解码能力和功能,并且在功耗方面也会有一定差异。主控芯片一般采用SOC设计,片内集成一个或者多个ARM处理器以及一个DSP,甚至有些产品采用双CPU核心+硬件3D加速GPU。不同公司的主控在电气性能方面当然也有很大差别,画质和音质的好坏,对电路板布线要求的高低,存储芯片支持的种类、OTG、附加功能等方面都有差别,更重要的是售价也不同。基本上,主控决定了MP4播放能力和音质画质的“上限”,下限则是由固件也就是UI的功能决定。让我们来看看目前主流的几种主控吧。

    一 德州仪器TI的“达芬奇”方案

      德州仪器是老牌的芯片设计厂商,产品用途广泛,比如1394视频采集卡上常用TSB43AB23就是TI的杰作。TI的MP4主控称之为“达芬奇”方案,芯片编号TMS320DM644X。这是一颗双核单芯片设计的产品,以TMS320DM6445为例,集成了主频600MHz的TMS320C64+DSP和一颗主频为300MHz的ARM926处理器,所以它的视频解码能力还是不错的。“达芬奇”支持回放720P的H.264、MPEG2&4、Divx5等编码视频,并且具有较低的功耗,唯一的“缺点”,就是有点贵,这感觉就像你只买得起奔腾120时,却偏有人推荐个多能奔腾MMX166给你。蓝魔T11就是一款采用TI的“达芬奇”方案的高清MP4,而T11 RK则换为Rockwell RK2806,至于T11 TE则是telechip TCC8901。 

     这是达芬奇TMS320DM6441 内容导航

    二 福建瑞芯微RK280X

      穷人开不起奔驰?芯片制造业我们国家是很强悍的,来个“奔奔”足够上班代步。不过福建瑞芯微并不简单,它的高清MP4主控RK2806具有非常好的性能,同样是双核单芯片SoC设计,集成了一个频率600MHz的ARM926EJS和一个频率约为450MHz的芯原微电子ZSP800 DSP。RK2806还是一颗采用65nm制程生产的主控芯片,功耗控制不错。解码能力方面同样支持720P的H.264,最大码率约20M。而RK2808更为彪悍,DSP的频率提升为550MHz,现在很多采用Android系统的MID都是用这款主控。 本次横评中,前面说的蓝魔音悦汇T11 RK和OPPO S39就是采用这款芯片。

     目前采用RockChip 瑞芯微RK2806的MP4非常多,图为蓝魔音悦汇T12

    三 Telechip TCC890X

      来自韩国的Telechip是老牌的MP3主控生产厂商,产品定位一向比较高端。目前比较新的MP4主控产品为TCC8901。这款芯片目前的资料还不多,我们只知道它采用了一颗ARM11核心CPU,型号为76JZF-S,具有3D加速功能,主频在600MHz左右。这款芯片的强大之处在于,首次实现了全高清1080P解码,并且支持HDMI输出。驰为的P7采用的就是TCC8901主控,另外蓝魔的首款全高清MP音悦汇T11 TE也是采用TCC8901。

     telechips TCC8901主控芯片 内容导航

    四 华芯飞CC1600

      华芯飞CC1600恐怕是目前市面上使用最多的高清MP4主控方案。它的一大特点是率先实现直播RM以及RMVB。除此之外,华芯飞CC1600可支持720P解码,但是码率仅为10P左右。当然,一般情况下我们下载的一部电影4G体积的720P码率仅为5M上下,CC1600完全够用,只不某些动态部分码率陡增数倍的视频就会卡一下。CC1600还存在一些问题,比如暂时不支持H.264,当然这些还是可以通过官方更新固件来解决的。不过它支持PC虚拟编程,可以轻松开发一些配套软件,比如游戏模拟器,所以市场上那些PSP的兄弟大多用了CC1600。纽曼A18HD、ICOO M80HD、本色iCool BX96、极度M850都采用这款主控。

     华芯飞CC1600

    五 芯舞HD986、索智SC8600、AHD1080

      这三款芯片也是市场上中档高清MP4经常采用的主控方案,市场上的中端高清MP4,经常采用芯舞HD986、索智SC8600、AHD1080主控方案,其实它们都是从同一个核心二次开发来的,这个核心来自珠海全胜,听着耳熟对吧?这家公司的一大部分员工来自珠海炬力,就是那个MP3时代叱咤风云的主控厂商。它们的性能基本相当,主频同样达到600MHz,支持1366x768分辨率视频。 所以,我们将这三种归在一起介绍。本次送测的纽曼A16HD采用芯舞HD986方案,而台电C500HD所使用的打着“T7200”字样的主控源自索智SC8600,艾诺V8000HDA以及酷比魔方H600HD则直接使用索智SC8600。

     AHD1080其实只支持768P回放 索智SC8600主控芯片

    六 君正JZ4755主控方案

      北京君正推出的JZ4755方案采用单芯双核设计,两个XBurst核心,主频为400MHZ,支持XBurst SIMD2指令集运算,可以运行Linux和WinCE两种系统。视频方面则支持全部的格式,分辨率可以达到720P。要说缺点,其实只有两条,第一是WMV和VC-1目前仅支持到720x576,当然可以通过软升级解决。另一点就是,这款芯片今年7月才推出,目前市场上产品非常少。

     君正JZ4755芯片

      总结:不管采用什么样的主控,高清MP4都必须依靠它完成影片的解码和播放。需要注意的是,很多影片都采用动态码率,最大码率有可能是平均码率的两倍,主控芯片要满足最大解码需求,播放过程中才不会出现跳帧或者马赛克,获得完美的视觉体验。所以根据经常使用的影片的编码规范和分辨率,我们就可以根据主控选择出适合自己的MP4!

       

  • 我前面说的不是很清楚。我需要的功能的是一个无损APE,FLAC等无损格式的音频解码,其实用不是视频功能,只不过因为无损解码带不了LCD,无法做中文显示,所以会考虑MP4,MP5的方案。我们需要的是音频音质为主的方案。

    你上面介绍的这几款方案我们也会考虑。再请问下有音频为主的可以显示中文歌曲等信息的方案吗?上面这些MP4的方案因为是以视频为卖点的,音频方面不一定好。

  • 无锡硅动力Si-Power 的SP3303/3306音频解码芯片。 ● 支持APE、FLAC、WMA、WAV、MP3(WMA)多种数字音频文件解码 ● 支持USB、SD卡、MMC卡播放 ● 支持录音功能(WMA格式)、FM/AM ● 支持USB声卡功能 ● 支持带CUE文件的整轨APE/FLAC文件的单轨选曲功能 ● 支持歌词显示。歌曲可以存放在内置FLASH里,也可直接从外接U盘或扩展卡读取 ● 文件格式支持FAT32和FAT16系统,即储存介质在格式化时的格式FAT16、FAT32,一般PC提示的是FAT32 ● 如果系统包含内置FLASH或插入SD卡,则可直接作为U盘使用进行读写操作 ● 内建音效均衡(EQ):POP、ROCK、CLASSIC、VOCAL、JAZZ、NORMAL、 USERDEF ● 声道模式有以下三种模式供选择:Single、Dual、Stero ● 播放模式顺序有以下两种供选择:Sequence、Random ● 播放模式有以下四种供选择择:Once、Cycle、Repeat、Browser ● 具有外部Line in功能,可以通过内嵌24bit DAC进行音量控制 ● 根据客户要求设定Function Key如:模式选择、音量控制、上下曲控制、快进快退控制、EQ等 ● 根据客户要求设定LCM 如:模式、音量、播放状态、播放时间、EQ等 ● 1.8V(Core)、3.3V(I/O)、5V(USB)三种供电 ● 支持由U盘实现固件升级。

    ----------------------------------------------

    应该还可以通过软件实现吧。

  • 帮楼主找了一些资料。你可以使用MSP430或者使用MSP432作为主控芯片;

    ------------------------------------------

    FLAC压缩率略低于APE,但播放时CPU占用率远低于APE,另外容错性也大大强于APE。8 j& w" v2 A1 r7 e: j
    还有就是FLAC是开源的,目前已在多种平台实现。

    一、压缩比决定无损压缩文件所占存储空间

    所有的无损压缩编码的压缩比都差不太多,但在这些无损压缩编码之中,APE具有更好的压缩率,FLAC的压缩率稍差。就是说一个音频文件用APE压缩后得到的APE文件,会比FLAC文件稍微小一些。不同的WAV文件信息量不同,所以无法提供确切数字,一般来说,FLAC文件要比APE文件大 1/20 左右。

    二、编码速度考验用户的耐心,速度快者优

    FLAC的压缩和解码速度均显著优于APE,APE只有在FAST的编码强度下,速度才能和FLAC一拼。但相应的,APE的压缩率一直高于FLAC,APE的FAST压缩下得到的文件体积已经可以和FLAC最高压缩比的文件体积媲美。也就是说,如果以速度为基准比较的话,在相同压缩速度的设定下,两者的压缩比差不多。

    三、平台的支持决定普及度

    各个平台都有支持APE和FLAC的播放器。这两种压缩格式已经非常普及。

    四、两者的开源特性,完全免费的技术

    两者的开源或部分开源,对音频软硬件的设计们提供了很大的便利,目前不但几乎所有主流播放软件都支持二者,硬件方面也有很多播放器支持了FLAC和APE。只不过因为APE解码的运算量太大的问题,导致并不是每一个APE文件都可以被硬件播放器流畅播放。

    五、容错能力

    FLAC因为每帧数据之间无关联。因此当FLAC文件在传播过程中受损,导致某帧数据损坏缺失的话,只会损失该帧的音频信息,不会影响到前后的数据。这是FLAC的优势,但也因此FLAC的压缩率稍低。

    总结:

    无论FLAC还是APE,因为所占空间都比有损音乐大很多,所以都不是主流的音频格式,所以我们在网络上很难获取到FLAC和APE格式的音乐资源。但通过上面的对比,相信很多用户对FLAC和APE的认识更深了一些,单从技术角度讲,FLAC要比APE更有优势,因为FLAC完全开源,许多播放器可以自由地将FLAC解码功能内建在自己的解码器中。同时,FLAC有广泛的硬件平台的支持,几乎所有采用便携式设计的高端解码芯片都能够支持FLAC格式的音乐,FLAC第三个优势在于:优秀的编码使得硬件在解码时只需采用简单的整数运算即可,这将大大降低所占用的硬件资源,解码速度极快,这也是硬件播放器对FLAC支持更好的原因。

    分析软件

    FLAC(Fast Lagrangian Analysis of Continua)是由Itasca公司研发推出的连续介质力力学分析软件,是该公司旗下最知名的软件系统之一,是国际通用的岩土工程专业分析软件,具有强大的计算功能和广泛的模拟能力,尤其在大变形问题的分析方面具有独特的优势。软件提供的针对岩土体和支护体系的各种本构模型和结构单元更突出了FLAC的“专业”特性,因此在国际岩土工程界非常流行。在国内FLAC的应用也日渐广泛,拥有越来越多的用户群。FLAC目前已在全球七十多个国家得到广泛应用,在国际土木工程(尤其是岩土工程)学术界和工业界享有盛誉。 FLAC有二维和三维计算软件两个版本,即FLAC2D(1984)和FLAC3D(1994)。FLAC V3.0以前的版本为DOS版本,V2.5版本仅仅能共使用计算机的基本内存(64KB),因而求解的最大节点数仅限于2000个以内。1995年,FLAC2D升级为V3.3的版本,由于能够扩展内存,因此大大增加了计算规模,FLAC2D目前已发展到V5.0版本。FLAC3D作为FLAC的扩展程序,不仅包括FLAC的所有功能,并且在其基础上进行了进一步开发,使之能够模拟计算三维岩、土体及其他介质中工程结构的受力与变形形态。FLAC3D目前已发展到V3.1版本。FLAC可以模拟由土、岩石和其他在到达屈服极限时会发生塑性流动的材料所建造的建筑物和构筑物。FLAC将计算区域划分为若干四节点平面应变等参单元,每个单元在给定的边界条件下遵循制定的线性或非线性本构关系,如果单元应力使得材料屈服或产生塑性流动,则单元网格及结构可以随着材料的变形而变形,这就是所谓的拉格朗日算法。拉格朗日算法非常适合于模拟大变形问题,FLAC采用了显示有限差分格式来求解场的控制微分方程,并应用了混合单元离散模型,可以准确地模拟材料的屈服、塑性流动、软化直至大变形,尤其在材料的弹塑性分析、大变形分析以及模拟施工过程等领域有其独到的优点。在求解过程中,FLAC又采用了离散元的动态松弛法,不需求解大型联立方程组,没有形成矩阵,因此不需要占用太大内存,便于计算。显示公式的缺点(即小时步的局限性和需要阻尼的问题)在一定程度上可以通过自动惯性缩放和自动阻尼来克服,而这并不影响破坏的模式。

    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20941.png

       APE与FLAC的比较
      在音频压缩领域,有两种压缩方式,分别是有损压缩和无损压缩!我们常见到的MP3、WMA、OGG被称为有损压缩,有损压缩顾名思义就是降低音频采样频率与比特率,输出的音频文件会比原文件小。另一种音频压缩被称为无损压缩,无损压缩能够在100%保存原文件的所有数据的前提下,将音频文件的体积压缩的更小,而将压缩后的音频文件还原后,能够实现与源文件相同的大小、相同的码率。目前无损压缩格式有APE、FLAC、WavPack、LPAC、WMALossless、AppleLossless、La、OptimFROG、Shorten,而常见的、主流的无损压缩格式目前只有APE、FLAC。
      APE是M's Audio,一种无损压缩格式。这种格式的压缩比远低于其他音频格式,但能够做到真正无损,同时其开放源码的特性,也获得了不少音乐发烧友的青睐。在现有不少无损压缩方案中,APE是一种有着突出性能的格式,令人满意的压缩比以及飞快的压缩速度,在国内应用比较广泛,成为了不少朋友私下交流发烧音乐的选择之一。
     
      FLAC是Free Lossless Audio Codec的简称,是一种非常成熟的无损压缩格式,该格式的源码完全开放,而且兼容几乎所有的操作系统平台。它的编码算法相当成熟,已经通过了严格的测试,当在编码损坏时依然能正常播放。另外,该格式是最先得到广泛硬件支持的无损格式。
      4 N9 f& e8 r. _5 c4 y
      下面列举一下两种压缩格式的异同点:+ q0 S2 \; `. C1 t+ s+ C0 \
      相同点:
      一、压缩比决定无损压缩文件所占存储空间& |0 X7 T& b* \5 z; R3 g
      FLAC与AEP的压缩比基本相同,FLAC的压缩比为58.70%,而APE的压缩比则要更高一些,为55.50%,都能压缩到接近源文件一半大小。. B9 W& T. ]3 n8 l9 f6 R  |( b
      二、编码速度考验用户的耐心,速度快者优) d- b. g! E' f5 n
      非常值得赞扬的是,FLAC与APE的编码速度都相差无几,这是因为两者的压缩技术是开源的,开发者可以借鉴两者在编码上的不同优势进行开发,不过目前编码速度最快的是WavPack和Shorten两种无损压缩格式,但这两种格式的非开源性限制了其普及。) J0 X, O/ v- d
      三、平台的支持决定普及度6 \) l1 h5 q2 ]2 I5 ^5 _. O
      音频压缩不但需要硬件的支持,也需要的软件的支持,因此能够被更广泛的平台支持,也就意味着被更多用户使用。FLAC与APE在这方面做的都非常出色,能够兼容所有系统平台,现在无论您是Windows用户还是众多版本的Linux用户,哪怕您是Mac OS的忠实FANS,都无需担心无法使用FLAC或APE。3 O7 l, b0 l; I6 p
      四、两者的开源特性,完全免费的技术9 q! M  \- K! p
      两者的开源特性,意味着任何组织或个人都可以免费使用这两种压缩技术,任何组织或个人都可以修改和发布基于这两种技术的新产品,这给众多MP3厂商降低成本提供了有力保障,且消费者也能够以相对低廉的价格购买到只有世界级MP3(例如:iPod支持ALAC)才支持的无损压缩音频、CD级的音质表现!
      不同点:
      一、自我纠错能力,谁更人性化?
      很多消费者都经历过MP3的爆音问题,然后归咎于MP3质量有问题,其实,很大一部分爆音是因为音频压缩过程中,编码的微小损坏,造成在解码时,处理出来的数据与音频不一致,导致爆音现象。无损格式压缩的不好也会导致编码损坏,而在处理这种问题时,FLAC的会以静音方式代替有损部分,而APE的处理则与常见的有损压缩格式处理的方式相同,以爆音方式代替有损部分。这一点FLAC设计的更人性化!: q3 c/ n) o  s5 \+ c/ G1 F
      二、优化的编码结构,决定了解码的速度!
      由于编码方式的不同,将影响两种无损压缩格式的解码速度,通常FLAC的解码速度比APE快30%,这是因为,FLAC只需执行整数运算,而无需执行占用系统更高频率和更大数据处理量的浮点运算。基于这一点,一般硬件均可完美实现实时解码。
      三、方便的资源获取,意味着能够得到更广泛的应用与支持
         单从技术角度讲,FLAC要明显比APE优秀,原因在于,FLAC是第一个开源的且被世界公认的无损压缩格式,有来自世界各地的顶尖级开发高手对FLAC进行免费的开发与技术完善,同时,FLAC有广泛的硬件平台的支持,几乎所有采用便携式设计的高端解码芯片都能够支持FLAC格式的音乐,FLAC第三个优势在于:优秀的编码使得硬件在解码时只需采用简单的整数运算即可,这将大大降低所占用的硬件资源!不过两种公开的技术具有极强的互补性,任何一方都不可能全面超越另一方!

    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21021.png

    FLAC是全开源编码,任何组织或个人都可以免费使用这种压缩技术,任何组织或个人都可以修改和发布基于这种技术的新产品。APE虽然源代码也是公开和免费的,但采用的协议并不是开源协议,因此对源代码的修改和发布受到限制。换句话说,国外任何一家出售数字音乐的公司都无法使用APE来作为音乐载体,除非他还想付给Monkey's Audio一笔钱。但是FLAC就不一样,任意免费试用。所以APE在国外并不是被淘汰掉的,是因为国外不可能像国内这样资源上传下载这么肆意和泛滥。


       VLSI专注于音频芯片20多年。目前有三款产品(VS1053,VS1063,VS1005)增加无损压缩FLAC供客户选择。

    VS1053

    4 Y9 E5 k2 N) d7 H8 g


    特性/ I7 G  h7 o" P& D
    ● Ogg Vorbis 解码;MPEG 1 & 2 音频阶层III (CBR +VBR +ABR);阶层 I 和 II 可选;MPEG4/2 AAC‐LC(+PNS),HE‐AAC V2 (级别3) (SBR + PS);WMA 4.0/4.1/7/8/9 所有特性注1 (profiles)(5‐384kbps);$ r2 ]; _  J3 M8 Y
    WAV (PCM + IMA ADPCM);通用 MIDI 1 / SP‐MIDI 格式0 的文件: c( b* w" \3 M4 T( {
    ● 用软件插件进行Ogg Vorbis 编码(2007 第四季可用)) ?# S1 g2 G+ Y: e- v- w
    ●“咪/线路”的输入信号可实现IMA ADPCM 编码 (立体声) 1 u/ G7 X4 P) ^, X/ A
    ● 支持MP3 和WAV 的数据流
    ● EarSpeaker 空间效果注 2 处理; D" l# _, `3 q% J9 r" i
    ● 低音和高音控制
    ● 只用一个单独的12..13MHz时钟运作' n: o4 h+ t- l# \$ W& k0 W
    ● 也可以使用一个24..26MHz时钟运作
    ● 内建PLL 时钟乘法器
    ● 低功耗运作
    ● 芯片内建高质量和通道间无相位误差的立体声DAC" N  c7 ]( f& @& c
    ● 过零交叉注3(Zero‐cross)侦测和平滑的音量调整5 A, T; R! H5 x9 q$ b
    ● 立体声耳机驱动器可以驱动一个30Ω的负载5 K# R" ?) ?9 l' T
    ● 安静的电源通断功能7 b2 f! g! ^7 x% P
    ● 可扩展外部DAC 的I2S 接口- D& s; m& d. p7 P) y7 N" L
    ● 分离的模拟、数字、IO 供电电源
    ● 供用户代码和数据使用的片内RAM
    ● 用于控制和数据的串行接口. G# ?* e+ f( j: }% g2 d
    ● 可以作为从模式的辅助处理器使用9 D' v7 ]0 W5 R1 n9 r, t/ y
    ● 特殊应用可使用SPI FLASH 存储器引导. o4 G% q7 n2 o5 }
    ● 可用于调试的UART 接口
    ● 可用软件增加新功能和提供最多8 个GPIO2 Z; V& F/ J( D8 {) h1 m) m8 Z
    ● 符合RoHS 无铅标准的封装(绿色环保)

    5 E( ~! d1 A' E8 E, J/ D

    原厂详细资料链接 http://www.vlsi.fi/en/products/vs1053.html, L# ~  k: z- L# C2 M6 A) F
    % h/ D/ v+ P+ a: z0 h3 V
    VS1063

    8 T, x0 f% u: V2 \* J/ E2 y

    特性
      ●编码类型:MP3; Ogg Vorbis; PCM; IMA ADPCM;G.711 (μ-law, A-law); G.722 ADPCM。 # [3 K& K7 F  i- T9 a9 N7 t
    ●解码类型:MP3 (MPEG 1 & 2 Audio layer III (CBR+VBR+ABR));MP2 (layer II) (可选);MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS),HE-AAC v2 (Level 3) (SBR + PS);Ogg Vorbis; FLAC;WMA 4.0/4.1/7/8/9 所有配置文件 (5-384 kbps);
      WAV (PCM, IMA ADPCM, G.711 μ 规则/A 规则,G.722 ADPCM)+ x" y" N/ r  w1 n% K3 ~
      ●全双工编解码器; PCM, G.711 μ 规则/A 规则, G.722ADPCM)0 C3 D  w( p. f# V4 R2 Y1 q( g* H' u
    ●支持流媒体5 b: f2 ?/ K9 v" [! `4 h' r
      ●增加到96KB 的用户代码/数据RAM 
    ●有作为保护用户代码的唯一ID
      ●安静的上电掉电
      ●供外部DAC 使用的I2S 接口
      ●串行控制和数据接口
      ●可以当做从模式协处理器使用或单独作为处理/ c6 K# ^' r9 ]8 A. I  C4 u7 u
      器使用
      ●特殊应用下可使用SPI FLASH 启动
      ●供调试使用的异步串行接口UART
      ●可以通过添加代码和12 个GPIO 引脚来实现新的功能

    2 \' g+ A( L" @% j

    原厂详细资料链接 http://www.vlsi.fi/en/products/vs1063.html* p8 ^, W, @) k( t. S( }
    ; _/ a/ |1 x, {9 ~
    VS1005

    # c+ ^( J/ c  X; t) P+ F+ s* v


      
    VLSI 最新型号  目前最集成的音频编解码芯片
    硬件特性●3通道24位音频ADC。  X9 K- V# ?, e" U; t, W" n
    & L4 T' r- A' r( {: b- B$ y
      ●双24位音频DAC。 8 z; b, y8 |4 x* T
      ●30欧立体声耳机驱动器。 
      ●内置麦克风放大器。 7 `4 p* p' B; h+ s
      ●RDS立体声调频无线电接收机。 
      ●10位ADC,3-5个外部输入。 
      ●单电源操作,内置四个可编程调节器。 " t9 W3 `$ L* Q- `! z- F1 c
      数字硬件特性 
      ●100MIPS VS_DPS4处理器核心。 4 @5 M2 ]& n5 h! C% e3 l4 T1 Q3 J
      ●128KB的程序RAM及128KV的数据RAM。 
      ●受保护的8Mbit FLASH(可选)。 
      ●USB2.0高速设备/主机(480Mbit/S)。
    ●I2S和SPDIF数字音频接口。 
      ●EEC模式的NAND FLASH接口。 2 ^, H- U* T1 n1 J, ]
      ●SD卡接口。 
      ●2路SPI总线接口。 
      ●10BaseT以太网控制器。 " E+ A" u; E* A8 m0 `
      ●UART接口。 3 |6 H) e, I  a2 B
      ●所有数字引脚均为用户配置通用IO。; ^5 W' _, g7 Z! b8 I6 Q
    ●灵活的时钟选择,默认12.288MHz下操作。" J0 H; [! H; E
    ●内置数字逻辑使用的锁相环时钟倍频器。 
      ●电池备份存储的实时时钟RTC。
      ●里德-所罗门纠错。 
      ●通过JTAG可以使用VSIDE进行硬件调试。0 _3 ~5 O8 Y9 E
    固件特性      ●解码格式:MP3,WMA,OggVorbis,AAC,HE- AAC,FLAC,WAVPCM。 
      ●编码格式:MP3,OggVorbis,WAVPCM。
      ●对SD卡和NABD FLASH的文件读写。
      ●FM调谐器和RDS解码器。
      ●USB主、从库。
      ●电阻触摸屏图形显示。( t6 a" n1 R$ t- m% ~
      ●大规模音频信号DSP库。
      ●以太网IP协议栈。) t3 S( {6 h2 x/ _
      ●大规模可定制VSIDE- G  y# F1 P& t0 ]$ ^- I. w
           ●灵活的启动选项。

    原厂详细资料链接 http://www.vlsi.fi/en/products/vs1005.html

  • 你好,看资料这颗芯片很好,可以满足我的需要。不知道哪里可以提供具体方案和实现功能呢?

  • 先给你找到了它的数据手册,如果我找到具体实例了,我再发给你。

    VS1005_datasheet.pdf
  • http://bbs.21ic.com/icview-901098-1-1.html
    这个帖子有个类似的例子,做MP3的。

    另外蓝牙功能,估计需要蓝牙音频芯片做支持才行。

  • http://bbs.21ic.com/icview-901098-1-1.html
    这个帖子有个类似的例子,做MP3的。

    另外蓝牙功能,估计需要蓝牙音频芯片做支持才行。

  • http://bbs.21ic.com/icview-901098-1-1.html 这个帖子有个类似的例子,做MP3的。 另外蓝牙功能,估计需要蓝牙音频芯片做支持才行。

  • 谢谢回复,3306不支持24B/192K

  • 了解过,这个芯片可以实现,知道谁可以提供方案和技术支持吗?谢谢

  • 据了解VS1005不支持APE格式,谢谢

  • 嗯,我看了不支持,不过支持另外一种无损,如果你真的要做,选择专门的MP3芯片就行了,用单片机做主控也行,炬力专门做MP3芯片的。