Part Number: MSPM0G3507
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
mspm0_sdk_2_00_01_00\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\mcan_single_message_tx
我使用\mcan_single_message_tx这一份例程,在
- Nominal Bit Rate (250 kbps)
- Data Bit Rate (2 Mbps)
这个情况下可以发送成功。可以正常使用。但是如果我在sysconfig里面只修改
这个值。由250改成500.其他参数不变。然后编译烧录,收不到can的任何值了。Desired Arbitration Rate (kbits/sec)