This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
#include <stdint.h> #include <stdbool.h> #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/hw_types.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/gpio.h" #include "driverlib/pin_map.h" //预定义在配置里找到predifned预定义,添加 PART_芯片名(如PART_TM4C123GH6PM) #include "driverlib/ssi.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /********** NRF24L01寄存器操作命令 ***********/ #define READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节 #define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用 #define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用 #define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送. #define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器 /********** NRF24L01寄存器地址 *************/ #define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址 #define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 #define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许 #define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道) #define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发 #define RF_CH 0x05 //RF通道 #define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器 #define STATUS 0x07 //状态寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送检测寄存器 #define CD 0x09 // 载波检测寄存器 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 数据通道0接收地址 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 数据通道1接收地址 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 数据通道2接收地址 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 数据通道3接收地址 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 数据通道4接收地址 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 数据通道5接收地址 #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节) #define RX_PW_P1 0x12 // 接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节) #define RX_PW_P2 0x13 // 接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节) #define RX_PW_P3 0x14 // 接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节) #define RX_PW_P4 0x15 // 接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节) #define RX_PW_P5 0x16 // 接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节) #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO状态寄存器 /*————————————————————————————————————————————————————————————————————*/ /****** STATUS寄存器bit位定义 *******/ #define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断 #define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断 #define RX_OK 0x40 //接收到数据中断 /*——————————————————————————————————————————————————*/ /********* 24L01发送接收数据宽度定义 ***********/ #define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节地址宽度 #define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节地址宽度 #define TX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节有效数据宽度 #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节有效数据宽度 const uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //发送地址 const uchar RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //发送地址 void delay_us(uchar num) { uchar i; for(i=0;i>num;i++); } void delay_150us() { uint i; for(i=0;i>150;i++); } /*******************************************************************/ uchar SPI_RW(uchar byte) { // uchar bit_ctr; SSIDataPutNonBlocking(SSI1_BASE, byte); /* for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // 输出8位 { NRF_MOSI=(byte&0x80); // MSB TO MOSI byte=(byte<<1); // shift next bit to MSB NRF_SCK=1; byte|=NRF_MISO; // capture current MISO bit NRF_SCK=0; } */ return byte; } /*********************************************/ /* 函数功能:给24L01的寄存器写值(一个字节) */ /* 入口参数:reg 要写的寄存器地址 */ /* value 给寄存器写的值 */ /* 出口参数:status 状态值 */ /*********************************************/ uchar NRF24L01_Write_Reg(uchar reg,uchar value) { uchar status; GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE , GPIO_PIN_1 , 0); //CSN=0; status = SPI_RW(reg); //发送寄存器地址,并读取状态值 SPI_RW(value); GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE , GPIO_PIN_1 , GPIO_PIN_1); //CSN=1; return status; } /*************************************************/ /* 函数功能:读24L01的寄存器值 (一个字节) */ /* 入口参数:reg 要读的寄存器地址 */ /* 出口参数:value 读出寄存器的值 */ /*************************************************/ uchar NRF24L01_Read_Reg(uchar reg) { uchar value; GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE , GPIO_PIN_1 , 0); //CSN=0; SPI_RW(reg); //发送寄存器值(位置),并读取状态值 value = SPI_RW(NOP); GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE , GPIO_PIN_1 , GPIO_PIN_1); //CSN=1; return value; } /*********************************************/ /* 函数功能:读24L01的寄存器值(多个字节) */ /* 入口参数:reg 寄存器地址 */ /* *pBuf 读出寄存器值的存放数组 */ /* len 数组字节长度 */ /* 出口参数:status 状态值 */ /*********************************************/ uchar NRF24L01_Read_Buf(uchar reg,uint32_t *pBuf,uchar len) { uchar status; //uchar status,u8_ctr; GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE , GPIO_PIN_1 , 0); //CSN=0 status=SPI_RW(reg); //发送寄存器地址,并读取状态值 SSIDataGetNonBlocking(SSI1_BASE, pBuf); //for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++) //pBuf[u8_ctr]=SPI_RW(0XFF); //读出数据 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE , GPIO_PIN_1 , GPIO_PIN_1); //CSN=1 return status; //返回读到的状态值 } /**********************************************/ /* 函数功能:给24L01的寄存器写值(多个字节) */ /* 入口参数:reg 要写的寄存器地址 */ /* *pBuf 值的存放数组 */ /* len 数组字节长度 */ /**********************************************/ uchar NRF24L01_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar len) { uchar status,u8_ctr; GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE , GPIO_PIN_1 , 0); status = SPI_RW(reg); //发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++) SPI_RW(*pBuf++); //写入数据 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE , GPIO_PIN_1 , GPIO_PIN_1); return status; //返回读到的状态值 } /*********************************************/ /* 函数功能:24L01接收数据 */ /* 入口参数:rxbuf 接收数据数组 */ /* 返回值: 0 成功收到数据 */ /* 1 没有收到数据 */ /*********************************************/ uchar NRF24L01_RxPacket(uint32_t *rxbuf) { uchar state; state=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,state); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(state&RX_OK) //接收到数据 { GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_7 , 0); NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff); //清除RX FIFO寄存器 GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_7 , GPIO_PIN_7); delay_150us(); return 0; } return 1;//没收到任何数据 } /**********************************************/ /* 函数功能:设置24L01为发送模式 */ /* 入口参数:txbuf 发送数据数组 */ /* 返回值; 0x10 达到最大重发次数,发送失败*/ /* 0x20 成功发送完成 */ /* 0xff 发送失败 */ /**********************************************/ uchar NRF24L01_TxPacket(uchar *txbuf) { uchar state; GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_7 , 0); //CE拉低,使能24L01配置 NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH); //写数据到TX BUF 32个字节 GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_7 , GPIO_PIN_7); //CE置高,使能发送 while(GPIOPinRead(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6)); //等待发送完成 state=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,state); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(state&MAX_TX) //达到最大重发次数 { NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff); //清除TX FIFO寄存器 return MAX_TX; } if(state&TX_OK) //发送完成 { return TX_OK; } return 0xff; //发送失败 } void NRF24L01_RT_Init(void) { GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_7 , 0); NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff); //清除RX FIFO寄存器 NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,(uchar*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uchar*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0); //设置RF通道为2.400GHz 频率=2.4+0GHz NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0F); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断 GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_7 , GPIO_PIN_7); //CE置高,使能发送 } void SEND_BUF(uchar *buf) { GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_7 , 0); NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e); GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_7 , GPIO_PIN_7); delay_us(15); NRF24L01_TxPacket(buf); GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_7 , 0); NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG, 0x0f); GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_7 , GPIO_PIN_7); } void InitSPI(void) { SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI1); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); GPIOPinConfigure(GPIO_PD0_SSI1CLK); //PD0_CLK //GPIOPinConfigure(GPIO_PD1_SSI2FSS); //PD1_FSS GPIOPinConfigure(GPIO_PD2_SSI1RX); //PD2_RX GPIOPinConfigure(GPIO_PD3_SSI1TX); //PD3_TX GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3); SSIConfigSetExpClk(SSI1_BASE, SysCtlClockGet(), SSI_FRF_MOTO_MODE_0,SSI_MODE_MASTER,2000000,16); SSIEnable(SSI1_BASE); NRF24L01_RT_Init(); } int main (void) { SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);//使能PE端口 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);//使能PF端口 unsigned char rece_buf[4]; SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_40 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN); GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_7); GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 ); GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6 ); InitSPI(); rece_buf[1]='1'; rece_buf[2]='2'; rece_buf[3]='3'; rece_buf[0]=3; //一共要发送3个字节,rece_buf[0]必须是3!!!!!! SEND_BUF(rece_buf); }
以上是代码,不知道是不是配置错,网上都是51的程序,上面就是移植的程序,使用了spi,因为只在是看不懂,所以不知道该如何配置和移植,有没有稍微能够解释或者帮我修改一下的,刚接触有很多东西都还是糊的,然后就肯定很多都是错的。
应该两者是不会关联的,会不会是程序中的UARTprintf充当了延时的作用呢。可以加个延时看看
嗯嗯,今天测试的时候把UART相关的都删了,发现必须在SPIReadStatus()中加上延时语句,且还需要较长的延时,才能正常发送 ,不知道这是为什么,烦请解惑~~
以下为代码
uint8_t SPIReadStatus(uint8_t reg) { uint8_t status; // UARTprintf("\nRead Status ->\n"); SysCtlDelay(10000); GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_3,0); SPI_RW(reg); status=SPI_RW(0); GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_3); return(status); }
今天在调试的时候发现,这个函数调用是紧接着模式设置的,所以这个延时实际是CE拉高后的延时,我的固件为TM4C123GH6PM,设置时钟为
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN);
即为50MHz,将发射模式配置中的延迟改为SysCtlDelay(3000),即180us后,而非网上常说的10us,便能正常工作
谢谢苦行僧的解答,结贴~~