This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IAR使用Download and Debuge下载程序后,重新上电程序不能运行,请问是什么原因?
MSPM0L1306 重新上电程序不运行,这个问题可能由以下几个原因造成:
程序没有正确烧录到MCU中。
启动配置错误,比如错误的复位向量或者配置位错误。
硬件问题
在使用MSPM0L1306时,如果需要在sysconfig中禁用BSL(Bootloader Security Level),可以通过修改相应的配置文件来实现。
找到MSPM0L1306的配置文件。
这通常是一个.syscfg文件或者在配置工具中的特定选项。
打开配置文件,找到与BSL相关的设置。
修改设置以禁用BSL。
例如,如果配置文件中有类似于以下的条目:
BSL_SEC_BOOT_ENABLE = 0
这表示禁用BSL。
保存配置文件的更改。
重新编译工程,确保新的配置被正确应用到目标代码中。